This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825 THD+N 与手动

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS5825MEVM, TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1237629/tas5825-thd-n-is-much-different-from-the-manual

主题中讨论的其他器件:TAS5825M、TAS5825MEVM

你好

参考手册和 EVM 板用 TAS5825M 芯片做放大器、声音正常、但是 AP 扫描发现 THD + N 曲线以及手册中相同条件差得多、尤其是在高频部分几乎达到1%。 我本来想换不同的电感、只是改变了高频曲线的峰值形状、总失真没有下降、电源稳压电源的高频部分 PVcc 也没有改善。

我的测试条件为:PBTL 模式、PVcc=24V、TA=25、P=1W、BD 仿真、 FSW=768kHz、绿色曲线为 RL = 4欧姆、蓝色曲线为 RL = 8欧姆

下图是我的 SCH、PCB 和 I2C 驱动器。您能给我一些建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到你好的

      能否检查一下您是否在 AP 中启用了正确的滤波器? 我们需要使用 AES17 20kHz 滤波器来进行测试。 还可以检查空闲状态时的噪声水平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我的 AP 不支持 AES17、这是否会对 THD+N 造成如此大的影响? 其次、无论负载是8欧姆、4欧姆、还是在4.7uH 或10uH 电感的情况下、放大器的底部噪声介于80到200uV 之间、这应该被视为相对正常的、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到你好的

      滤波器将极大地影响结果。 在数据表中、您可以看到在7kHz 左右时、THD 快速下降、因此滤波器删除了高于20kHz 的三次谐波。 但您的波形、THD 在大约10kHz 处下降、因此滤波器截止频率为30kHz。

     如果您有 AES17、请检查 BW、或者您可以选择22kHz、结果会是相似的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、AP 带宽设置确实是个问题、我将带宽更改为20kHz LP、在放大器的整体失真得到大幅改善后、THD + N 曲线确实会从7K 下降、尤其是7kHz 下降至20kHz。 但遗憾的是、在7kHz 之前的失真仍然与手册有很多差距。 我从100Hz 开始测量曲线、曲线开始增加、7kHz 处的最高点达到0.5%。 以下是1W、2.5W 和5W 条件下的 THD+N 曲线以及规格中相应的 THD+N 曲线。 当前测量的底部噪声和电源是正常的、您能再次基于这条曲线分析问题在哪里吗? 非常感谢!

    用 DeepL 翻译

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    找到你好的

      在使用的 PBTL 中、只使用了10uH 的电感器、对吧? 此电感器的器件型号是多少? 您能尝试使用 EVM 吗、看看能得到什么样的 THD 结果。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是说它可能与电感器相关吗? 我目前没有 EVM 板、如果我使用 PBTL 模式、您能告诉我推荐的电感器的参数或器件型号吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    您可以使用 L3 L4 L7 L8中的10uH 电感器再次进行测试。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我最后布置的 THD+N 曲线是 L4和 L7中使用的10uH 电感器、L3和 L8被清空、因为测试发现该曲线确实比4.7uH 电感器略好、但仍然比手册中的曲线要差得多。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    您 描述的情况不正常。

    在 PBTL 模式下、您应该使用两个电感器和电容器、如下图所示。  

    在您的图片中、您使用了两个电感器和四个电容器?

    您可以按如下所示设置 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、对不起、几天前我在度假、因此我今天刚回到您的身边。 在测试 PBTL 模式时、我用了两个电感和两个电容、我的板做的设计跟 PBTL 和 BTL 模式兼容、已经去掉了额外的电感和电容了、我觉得应该不是问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    您是否已在 EVM 中完成5825mevm 并测试 THD?  

    也许您可以在 EVM 中重现问题?

    或者我可以在 EVM 中测试它、然后给您回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好
    我这边没有 EVM 板、所以请在这边测试一下、非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    我明天会在我的 EVM 中测试它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您得到了测试结果吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我测试了4个电阻和1W 输出的 THD。  其他 条件与您相同。

    所以芯片的性能还可以。

    我不能排除 AP 的测试条件是否是原因。

    您可以使用 TAS5825mevm 再次进行测试、如果您具有其他放大器的 EVM、您可以检查 EVM 中的 THD 与数据表是否有很大差异。

    2.你可以在 PBTL 模式下把芯片电路画出来发送给我

    可以更改 不同的电感器、 电感器的性能将影响 THD。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、这是我的 PBTL 模式原理图,我曾尝试用不同的电感器替换电感器,谢谢您的建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、如果有结果、请告诉我。

    我将详细回顾您的 sch 和 PCB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、您是说现在您需要我的详细原理图和 PCB 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您向我展示了您的 PCB、对吧? 我会仔细审阅。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、好的、谢谢