This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:PCM6240QRTVRQ'的 VBAT 引脚需要连接到 GND

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: PCM6240-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1244204/pcm6240-q1-pcm6240qrtvrq1-s-vbat-pin-wants-to-be-connect-to-gnd

器件型号:PCM6240-Q1

尊敬的专家:

我的客户已计划在大规模生产项目中采用 PCM6240-Q1。

在此之前、他们想从事测试工作。 该测试电路上有 DSP 将麦克风输入转换为 TDM4。 在这些电路上、他们需要 按照以下方法评估 PCM6240QRTVRQ1。

  1. VBAT 没有连接到输入端,或者这意味着 VBAT 连接到 GND。
  2. 不需要 DIAG、因为这在测试电路上完成。

您认为这个测试效果好吗? 客户担心1是否有问题。

此致!

津岛幸树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    由于即将到来的假期、请预计5日会有回复。

    此致、
    悉尼诺斯卡特  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    客户知道美国是假期、但他们很匆忙。 如果您不能在第5天回答、请告诉我。

    Br、

    津岛幸树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的专家:

    客户知道美国是假期、但他们很匆忙。 如果您不能在第5天回答、请告诉我。

    Br、

    津岛幸树

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果未在器件上使用诊断、则可以使用 DIAG_CFG0寄存器将其禁用、并且可以将 Vbat 保持悬空。 有关寄存器的更多信息、请参阅数据表的第8.6.1.3.75节。 感谢您的耐心。  

    此致、
    悉尼诺斯卡特