请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6240-Q1 尊敬的专家:
我的客户已计划在大规模生产项目中采用 PCM6240-Q1。
在此之前、他们想从事测试工作。 该测试电路上有 DSP 将麦克风输入转换为 TDM4。 在这些电路上、他们需要 按照以下方法评估 PCM6240QRTVRQ1。
- VBAT 没有连接到输入端,或者这意味着 VBAT 连接到 GND。
- 不需要 DIAG、因为这在测试电路上完成。
您认为这个测试效果好吗? 客户担心1是否有问题。
此致!
津岛幸树