This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5828M:输出信号:根据负载...

Guru**** 2560080 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1242203/tas5828m-output-signals-depending-on-load

器件型号:TAS5828M

您好!

IC 在没有负载的情况下输出两个正弦信号(上图)、但10欧姆负载(底部)存在波形问题。 为什么会发生这种情况?

其他数据如下所示:
* PVDD 内部测量:23.6V 无负载、23.2V 有负载(由于 电源滤波器处于满负载状态、压降为0.4V)。
*再次寄存器(0x55): 0x06 ... 20.8V 输出范围
* PBTL 模式:开关电阻< 100m Ω... 开关压降应该不是问题。

我做错了什么?

谢谢、此致、
埃德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Edwin

    在未连接负载的情况下、输出电流很小、这也导致通过 MOSFET 和电感器的压降很小。

    可以对流过电感器的电流进行测量。

    2.您的电感 Isat 电流是多少,如果它不够,可能会产生更高的纹波电流。

    3.再次设置为0x06,您能告诉我如何计算该值吗,如果您的 PVDD 是23.6v,似乎您应该使用04作为您的再次设置。

    太棒了

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    一些答案:
    1.电感电流非常难测量。 但该设计保证了正确的功能:24V - 10欧姆负载- Würth μ H 以下的10uH/10A 电感器(与您在数据表中推荐的类型相同)
    2.10A 饱和电流... 不是问题。
    3、当然可以。 我可以增加输出电压范围、但我更喜欢20V 范围。 而且、我将使两侧的电源轨的电压高于1V (如果电源仅输出23V、则更好)。 但是、当再次设置为23.3V 跨度时、为什么它会变得更好?

    此致、
    埃德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、埃德温

    如果 PVDD 为24V、我们通常将 AGIN 配置为20log (24/29.5)=-1.8dB。

    如果您需要20V 跨度、agin 应为-3.38dB。

    您能否与我分享您的原理图?

    您可以参考以下链接进行增益设置。

    https://www.ti.com/lit/an/slaa894/slaa894.pdf?ts=1688004901454&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FTAS5805M%253FkeyMatch%253DTAS5805M%2526tisearch%253Dsearch-everything%2526usecase%253DGPN-ALT

    您能否向我分享原理图、我们可以检查是否有其他问题。

    太棒了

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    这是原理图。 没有什么特别的,与数据表中的完全一样...

    我要问的主要问题是、不同负载下的差异。 因为10欧姆负载对于开关的极低输出阻抗不会有太大困难。

    和:我应该如何设置增益?
    *增益达到全电压范围并将最大(数字)输出值降低到90%?
    *增益达到20V 跨度全数字输出值?

    您推荐的文档(slaa894)介绍了 IC 的调优。 但我只有 DSP 和 TAS 之间的 I2C 通信、不会对 DSP 设置进行重新编程。

    谢谢、此致、
    埃德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、埃德温

    我发现您使用的是 PBTL 模式和手动配置的代码?

    未使用我们的 PPC3软件。

    如果是、则最好使用下面随附的文件。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/tas5828_5F00_ini_5F00_code.cfg

    塔克

    杰斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jess、您好!

    是的、PBTL 模式和手动配置。

    以下是配置值(左地址、右值):

    {0x01、0x11}、/* RESET_CTRL:RESET */
    {0x01、0x00}、/* RESET_CTRL:从复位撤回*/
    {0x02、0x04}、/* DEVICE_CTRL_1:384kHz、PBTL (单声道)、BD 模式*/
    { 0x03,0x02 },/* DEVICE_CTRL_2:正常操作,以 hi z 开始... 完成初始化后切换到播放模式*/
    {0x04、0x03}、/* PVDD_DROP_DETECTION_CTRL1:继续播放,但输出 pvdd 检测,使用16个样本输出检测结果*/
    {0x05、0x4C}、/* PVDD_DROP_DETECTION_CTRL2:检测电压约为9V */
    /*数字接口:大多数寄存器保持在复位值*/
    {0x28、0x00}、/* SAP_CTRL1:标准值、16位数据*/
    {0x33、0x00}、/* SAP_CTRL1:标准 I2S、但字长仅为16位*/
    /*行为填充*/
    {0x50、0x03}、/* AUTO_MUTE_CTRL:在标准时间启用*/
    { 0x54、0x1F },/*再次启动至5V 模式*/

    更高的输出电压被设置后,当24V 被测量... 我始终从5V 输出开始。

    那么、我如何使用随附的文件? 我不使用此 EVM。 是否有描述所有寄存器的文档文件? 从何处可以找到此内容?

    最后:

    我刚刚用10欧姆负载和6.7欧姆负载测量了输出信号... 正如我所写的,我无法理解这一点...

    此致、
    埃德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、埃德温

    对于已向您共享的某些文档、我将其作为附件发送到以下电子邮件。

    office@ib-ekrasser.at

    我们可以继续通过电子邮件沟通。

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jesse:

    我的办公室电子邮件地址只是一个邮件转发... 通常我使用 Gmail 系统... 我希望从 Gmail 帐户收到邮件没有问题。

    此致、
    埃德温

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、埃德温

    我可以接收您的电子邮件。

    但如果继续使用 Gmail,将会发生一些被禁止的情况。

    我根据您的情况生成了一些代码、您能否确认它们是否可以让输出波形正常。

    BTW、因为我没有在下面的文件中配置任何限制、所以体积过大可能导致输出功率过大。

    请注意输入信号音量。

    1. PBTL 初始代码。

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/5828_5F00_initial_5F00_code.cfg

    2.立体声2.0+手动设置 PBTL

     /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/5828_5F00_initial_5F00_code_5F00_2.0.cfg

    塔克

    杰西

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、埃德温

    非常感谢您提供的信息。

    我可以通过电子邮件了解您的情况。

    请我关闭此主题。

    如果仍有任何问题、可以重新打开此主题或向我发送电子邮件。

    太棒了

    杰斯