您好!
IC 在没有负载的情况下输出两个正弦信号(上图)、但10欧姆负载(底部)存在波形问题。 为什么会发生这种情况?
其他数据如下所示:
* PVDD 内部测量:23.6V 无负载、23.2V 有负载(由于 电源滤波器处于满负载状态、压降为0.4V)。
*再次寄存器(0x55): 0x06 ... 20.8V 输出范围
* PBTL 模式:开关电阻< 100m Ω... 开关压降应该不是问题。
我做错了什么?
谢谢、此致、
埃德温
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
IC 在没有负载的情况下输出两个正弦信号(上图)、但10欧姆负载(底部)存在波形问题。 为什么会发生这种情况?
其他数据如下所示:
* PVDD 内部测量:23.6V 无负载、23.2V 有负载(由于 电源滤波器处于满负载状态、压降为0.4V)。
*再次寄存器(0x55): 0x06 ... 20.8V 输出范围
* PBTL 模式:开关电阻< 100m Ω... 开关压降应该不是问题。
我做错了什么?
谢谢、此致、
埃德温
您好、Jesse:
一些答案:
1.电感电流非常难测量。 但该设计保证了正确的功能:24V - 10欧姆负载- Würth μ H 以下的10uH/10A 电感器(与您在数据表中推荐的类型相同)
2.10A 饱和电流... 不是问题。
3、当然可以。 我可以增加输出电压范围、但我更喜欢20V 范围。 而且、我将使两侧的电源轨的电压高于1V (如果电源仅输出23V、则更好)。 但是、当再次设置为23.3V 跨度时、为什么它会变得更好?
此致、
埃德温
您好、埃德温
如果 PVDD 为24V、我们通常将 AGIN 配置为20log (24/29.5)=-1.8dB。
如果您需要20V 跨度、agin 应为-3.38dB。
您能否与我分享您的原理图?
您可以参考以下链接进行增益设置。
您能否向我分享原理图、我们可以检查是否有其他问题。
太棒了
杰西
您好、Jesse:
这是原理图。 没有什么特别的,与数据表中的完全一样...

我要问的主要问题是、不同负载下的差异。 因为10欧姆负载对于开关的极低输出阻抗不会有太大困难。
和:我应该如何设置增益?
*增益达到全电压范围并将最大(数字)输出值降低到90%?
*增益达到20V 跨度全数字输出值?
您推荐的文档(slaa894)介绍了 IC 的调优。 但我只有 DSP 和 TAS 之间的 I2C 通信、不会对 DSP 设置进行重新编程。
谢谢、此致、
埃德温
您好、埃德温
我发现您使用的是 PBTL 模式和手动配置的代码?
未使用我们的 PPC3软件。
如果是、则最好使用下面随附的文件。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/tas5828_5F00_ini_5F00_code.cfg
塔克
杰斯
Jess、您好!
是的、PBTL 模式和手动配置。
以下是配置值(左地址、右值):
{0x01、0x11}、/* RESET_CTRL:RESET */
{0x01、0x00}、/* RESET_CTRL:从复位撤回*/
{0x02、0x04}、/* DEVICE_CTRL_1:384kHz、PBTL (单声道)、BD 模式*/
{ 0x03,0x02 },/* DEVICE_CTRL_2:正常操作,以 hi z 开始... 完成初始化后切换到播放模式*/
{0x04、0x03}、/* PVDD_DROP_DETECTION_CTRL1:继续播放,但输出 pvdd 检测,使用16个样本输出检测结果*/
{0x05、0x4C}、/* PVDD_DROP_DETECTION_CTRL2:检测电压约为9V */
/*数字接口:大多数寄存器保持在复位值*/
{0x28、0x00}、/* SAP_CTRL1:标准值、16位数据*/
{0x33、0x00}、/* SAP_CTRL1:标准 I2S、但字长仅为16位*/
/*行为填充*/
{0x50、0x03}、/* AUTO_MUTE_CTRL:在标准时间启用*/
{ 0x54、0x1F },/*再次启动至5V 模式*/
更高的输出电压被设置后,当24V 被测量... 我始终从5V 输出开始。
那么、我如何使用随附的文件? 我不使用此 EVM。 是否有描述所有寄存器的文档文件? 从何处可以找到此内容?
最后:
我刚刚用10欧姆负载和6.7欧姆负载测量了输出信号... 正如我所写的,我无法理解这一点...
此致、
埃德温
您好、埃德温
对于已向您共享的某些文档、我将其作为附件发送到以下电子邮件。
我们可以继续通过电子邮件沟通。
塔克
杰西
您好、埃德温
我可以接收您的电子邮件。
但如果继续使用 Gmail,将会发生一些被禁止的情况。
我根据您的情况生成了一些代码、您能否确认它们是否可以让输出波形正常。
BTW、因为我没有在下面的文件中配置任何限制、所以体积过大可能导致输出功率过大。
请注意输入信号音量。
1. PBTL 初始代码。
/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/6/5828_5F00_initial_5F00_code.cfg
2.立体声2.0+手动设置 PBTL
塔克
杰西