请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6584-Q1 大家好、
您能否建议在启动时完成直流诊断需要多长时间?
我针对连接4通道扬声器的情况对其进行了测量、然后花费了200ms、
但如果我在 TAS6584-Q1中仅使用2个或3个通道、则会增加到300ms。
直流诊断时间变化是否取决于测试的通道数量?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
您能否建议在启动时完成直流诊断需要多长时间?
我针对连接4通道扬声器的情况对其进行了测量、然后花费了200ms、
但如果我在 TAS6584-Q1中仅使用2个或3个通道、则会增加到300ms。
直流诊断时间变化是否取决于测试的通道数量?
此致、