This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6584-Q1:直流负载诊断时间

Guru**** 2468560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6584-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1245975/tas6584-q1-dc-load-diagnostic-time

器件型号:TAS6584-Q1

大家好、

您能否建议在启动时完成直流诊断需要多长时间?

我针对连接4通道扬声器的情况对其进行了测量、然后花费了200ms、

 但如果我在 TAS6584-Q1中仅使用2个或3个通道、则会增加到300ms。  

直流诊断时间变化是否取决于测试的通道数量?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    其他问题。  

    我将未使用的2通道输出(OUT/M)保持开路。 音频正常吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San,

    当发现故障时、负载诊断将延长时间。  通道2打开、因此延长测试时间以验证测试有效。 基本而言、它会再次进行测试。

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gregg-San:

    1) 1)是否可以屏蔽未使用的通道的直流负载诊断测试?

    2) 2)是否对未使用的通道建议端接、以尽可能地缩短直流负载诊断测试时间?

    此致、  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tsuji-San,

    1. 器件在待机模式或深度睡眠模式时保持辅助状态。  写入寄存器0xB0位0来禁用自动负载诊断。
    2. 然后在寄存器0x03和0x04中、可将各个通道置于负载诊断模式。

    此致、
    S·格雷格