主题中讨论的其他器件:TAS6424
大家好、
我当前使用 Jacinto 7控制 TAS6424以放大 TDM 信号。
原理图如下所示。 由于四个通道的电路设计是相同的、因此仅绘制了一组来进行演示。

输入 TDM 信号设置如下:
FS:44.1kHz
CLK:128 x fs
每帧8个插槽
插槽大小:16位
前向输出模式
并按如下方式设置 AMP:
0x28:0x1A
0x04:0x00
0x03:0x14
0x05~0x08:0xFF
其余地址将保留默认值。
但是、请连接一个扬声器以测量其波形(例如上图中的 A 和 B 点)、并获得如下图所示的结果: 而且、无论4通道放大倍数有多大的调整、测量的幅度和波形都没有改变。 这是 我漏掉了 AMP 控制的一些设置、还是测量了错误的点?

谢谢!
此致、
朱三