This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:TAS6424E-Q1 4通道40W 总功耗问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248057/tas6424e-q1-tas6424e-q1-4-ch-40w-total-power-issue

器件型号:TAS6424E-Q1

大家好、

我们的条件如下:

4通道;负载电阻= 2 Ω;电源= 14V;Fsw = 2.1MHz

如果单通道为40W、我们使用4个通道、在本例中、是根据每个通道的40W 计算 IC 的热耗、还是根据整个160W 进行评估?

谢谢。

萧祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Xiaoxiang,

    图中的 x 轴表示总功率。  我假设每个通道上的功率为40W。  如果是、则使用160W。  如果一个通道上仅为40W、而其他三个通道上仅为0、则此图用处不大。  您将需要对其进行测量。

    此致、
    S·格雷格