请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TAS6424E-Q1 大家好、
我们的条件如下:
4通道;负载电阻= 2 Ω;电源= 14V;Fsw = 2.1MHz
如果单通道为40W、我们使用4个通道、在本例中、是根据每个通道的40W 计算 IC 的热耗、还是根据整个160W 进行评估?

谢谢。
萧祥
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我们的条件如下:
4通道;负载电阻= 2 Ω;电源= 14V;Fsw = 2.1MHz
如果单通道为40W、我们使用4个通道、在本例中、是根据每个通道的40W 计算 IC 的热耗、还是根据整个160W 进行评估?

谢谢。
萧祥