This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM1822:对模拟输入引脚进行交流耦合是否违反-0.3V 的输入电压限制?

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247884/pcm1822-does-ac-coupling-the-analog-input-pins-violate-the-input-voltage-limitation-of--0-3v

器件型号:PCM1822

ADC 低端模拟输入的绝对最大额定值为-0.3V。  建议模拟输入范围为0至 AVDD (+3.3V)。  使用2Vpp 输入时、交流耦合是否会导致输入信号摆动至-1V、从而违反规范?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

     您所参考的模拟输入电压规格是针对到 AVSS 的模拟输入引脚电压的规格。

    如果您向下滚动到 7.5电气特性、您将看到、 满量程交流耦合输入信号实际上为1Vrms、大约为2.8Vpp。 还可以对第9.2节中显示的典型应用感到放心、在该应用中、每个音频输入上都有1uF 交流耦合电容器。 希望这对您有所帮助!

    此致!

    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我仍然认为表7.1关于到 AVSS 的模拟输入电压(模拟电源接地)不清楚。   交流耦合的1Vrms 信号将低于-0.3V。