This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2505-Q1:不同的封装轮廓是什么?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2505-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247604/tas2505-q1-what-is-different-package-outline

器件型号:TAS2505-Q1

您好、支持团队

我们看到了 TAS2505-Q1数据表的封装轮廓、REG0024K 和 RGE0024Y 有何不同?

如有任何建议、请告知我。

谢谢。

此致、

劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    我在下图中突出显示了这两者之间的差异。 焊盘和封装尺寸是相同的、因此它们完全兼容、区别在于某些机械方面、例如:

    • K 版本的转角焊盘、这些是 NC 引脚、因此不会影响功能。
    • 焊盘的横截面形状差异。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡、您好:

     感谢您的信息。 我检查此项只是有一个 PN:TAS2505TRGERQ1、但有两个封装版本。

    我们想知道客户是否可以随机选择两个版本的软件包中的一个?  

    谢谢!  

    罗伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    因此可以选择哪种封装?我们需要基于封装创建一个尺寸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我正在检查 PN 以概述依赖关系、我将尽快分享任何更新。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不久将发布一个新的 PN (几周内)、因此这些纲要中的每一个都将适用于不同的 PN。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Ivan

    您意味着即将发布的新 PN 是 RGE0024Y? 是正确的吗?

    如果有、请告知我。

    谢谢。

    此致、

    劳伦斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳伦斯、您好!

    是的、数据表和可订购产品文件夹中的此更改可能会在接下来的几周内生效。
    同时、当前可订购产品 使用  RGE0024K。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师