This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5751M 放大器频率响应衰减过大

Guru**** 2532640 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5751M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1246328/tas5825m-tas5751m-amplifier-frequency-response-attenuation-is-too-large

器件型号:TAS5825M
主题中讨论的其他器件:TAS5751M

大家好、我使用 TAS5751M 芯片时、符合 EVM 板级放大器、失真和信噪比是正常的、只是频率响应衰减太大、下面第一张图表是我的负载8欧姆、 输入信号1kHz 正弦波和0dBu 当 AP 重复测量放大器频率响应图,图中低频部分衰减3.5dB,高频部分衰减4至8dB 非常不稳定,我们想要实现约1dB 的衰减。 第二张图片和第三张图片是我的放大器器件的原理图和 PCB。
我想提出以下问题。
1、有芯片频率响应曲线、想知道芯片的正常频率响应、是否能达到1dB 衰减要求、规格方面没有找到。
2、放大器模拟输出的 LC 滤波器件选型与官方 EVM 电路板型号及尺寸相同、但频率响应非常差、是否与芯片的内部配置有关、需要如何配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Found.

    您的采样率是多少频率?

    您似乎使用了8 Ω 的扬声器、对吧? 您可以使用8欧姆电阻再次进行测试。

    是否在 PPC3中打开一些调整、例如 EQ、AGL?  

    如果打开了一些调优、请将其关闭以再次测试频率响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    我的采样率为48kHz
    此测试的结果是8欧姆电阻器
    该放大器不是 EVM 板、我们不使用 PPC3和其他 EQ 调整、包括软件内部增益为0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、输入信号来自哪里? 您是否 通过 AP 使用数字音频输入?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    来自 AP 的输入信号、由于放大器没有数字接口、该信号由 AP 模拟信号生成、用于访问音频处理器和处理器、然后通过网络将传输到放大器数字信号

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否具有 EVM 板的测试频率响应曲线?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    TAS5751只支持数字输入、我不明白您说的意思。

    由于放大器没有数字接口[/报价]

    您的音频处理器可能导致了该问题。

    例如、音频处理器中 ADC 的输入滤波器可能会导致这种现象。

    请直接从 AP 输入数字信号。

    我没有 EVM 板的测试频率响应曲线、但您的曲线非常 异常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我是说我们放大器产品的数字信号只能通过网线传输到接口板、接口板、然后数字信号传输到芯片、昨天我发现接口板确实是个问题、 替换后的音频信号对全接口板测试没有影响,得到频率响应正常点,频率响应频率衰减稳定的高频部分在3dB 左右。 我能看到您测量的曲线吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将在本周为您测量频率响应曲线。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、在等待过程中、我想再次问一下为什么我的放大器只能达到大约42W 的最大功率、我看到规格可以达到70W。 该放大器的供电电压为24V、PBTL 模式、室温为25摄氏度、负载为4欧姆、电路板为4层电路板。 当负载为8欧姆时、放大器功率将在23.5W 时达到最大值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    当您超过最大功率时、它会触发 OT 或 OC? 请说明这一现象。

    如何使用 AP 来测试功率? 您是否正确设置了 AP 中的负载电阻?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1、放大器达到最大功率未触发保护、但增大输入、功率不能升高。
    2、AP 负载设置正确、AP 通过处理器传输到放大器生成1kHz 正弦波、放大器连接到负载反馈到 AP 输入。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    请提供功率超过42W 时的输出波形。

    我想观察它是否被削波。

    为什么我的放大器只能达到约42W 的最大功率,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、这已经过多次测试、我不断增加输入、不能超过42W、但随着放大器输入增加、功率保持不变、正弦波被削波。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、请提供输出波形。 我们应确保削波电压的值。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在不能超过42W 的情况下、使用4 Ω 负载和24VPVDD、对吧?

    请检查 PVDD 的功率。

    然后我测量了频率响应曲线。

    负载为8 Ω。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我过去两天一直在和软件工程师一起研究、结果发现功率不能超过42W、因为之前的员工用软件对它进行了限制、在我解除限制后、放大器现在可以达到57W、然后过温保护。 然后、我看了您测量的频率响应、似乎我的设计仍然是个问题、我也想实现您的频率响应、请我重点关注这些方面!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、已找到:

    我认为您的 接口板可能会产生一些影响。

    请将 I2S 从 AP 直接连接到 TAS5751。

    并关闭所有 DSP 调优功能以再次进行测试。