This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:PCB 层堆叠建议

Guru**** 2539140 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1248788/tas5825m-pcb-layer-stack-recommendations

器件型号:TAS5825M

我有一个设计,有三个 tas5825m 和一个作为 PDTL 子。 目前、设计是一个具有内部接地层的4层板。

是否有人建议 所有层的铜重量和器件下方过孔的孔尺寸。

目前、我在 每个器件下方使用1.5oz 外部和1oz 内部、以及20mil 过孔。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Richard

      这些参数只会影响热性能、不会影响器件的正常使用。 您的参数似乎没有问题。 在 EVM 上是2oz 外部和1oz 内部。 10mil 过孔。