This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2563YBGEVM-DC:PurePath Console 3 v3.2.1 build 306、FW v1.1.0.0、TAS2563 EVM v3.02:USB 音频驱动程序不工作(Windows 10)

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TAS2563, PPC3-EVM-MB

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247760/tas2563ybgevm-dc-purepath-console-3-v3-2-1-build-306-fw-v1-1-0-0-tas2563-evm-v3-02-usb-audio-driver-not-working-windows-10

器件型号:TAS2563YBGEVM-DC
主题中讨论的其他器件:PPC3-EVM-MBPP-SALB2-EVM、、 TAS2563

您好!

  根据 https://www.ti.com/lit/an/slaa952/slaa952.pdf?ts=1679312072239、我将 TAS2563YBGEVM-DC 与 PPC3-EVM-MB 和 PP-SALB2-EVM 搭配使用。 通过 USB 和 PPC3连接到 EVM 似乎工作正常、 唯一的问题是我无法设置 TI USB Audio UAC2.0音频设备、因为它未显示为 Windows 声音设置/声音控制面板中的选项。  我怀疑此问题与 USB 音频驱动程序有关、至少这是它们在设备管理器中的显示方式(用黄色标记):

我还在连接 EVM 的情况下启动 PPC3时收到以下消息:

但我认为这与问题无关吗?

到目前为止、我已尝试以下方法来解决此问题:

1. 重新安装驱动程序和 PPC3
2..NET Framework 修复
3.  SFC-SCANWOW  cmd 中的命令(不为我执行任何操作)
4.安装 Microsoft Windows 操作系统更新
5.使用 Windows Key + R→appwiz.cpl 修复 Visual C++运行时

如果您知道可能解决此问题的方法、如果您对此提供任何帮助、我们将不胜感激。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马斯:

    下面我来补充一些有关调试的意见/建议:

    • 如前所述、在这种情况下警告消息并不重要、这应该不会影响 EVM 的运行。
    • 附件是 TI 音频 USB 驱动程序的独立安装程序:
      • 请在您的 PC 上以管理员身份执行此操作。
      • 之后、您的驱动程序安装应更新到 C:\Program Files\Texas Instruments\USB Audio Device Driver\W10_x64。
      • 现在使用设备管理器更新驱动程序、选择此选项以手动选择文件夹并转到与上面相同的目录。
      • 现在应该更新驱动程序。 如果仍有问题、请告诉我。

    e2e.ti.com/.../TexasInstruments_5F00_USBAudio_5F00_v4.13.0_5F00_2017_2D00_08_2D00_21_5F00_setup-_2800_1_2900_.zip

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    谢谢、这似乎至少在 Windows 中提供了驱动程序、我现在可以根据设置指南对其进行设置。 但是、似乎没有任何声音输出。 在查看了一些周围,我发现可能有一个问题与 CP PG 标志?

    数据表并未详细说明导致此标志的具体原因、但据我所知、它与 GREG 引脚相关? 那么、我测量了 C30 (GREG 引脚串联电容器)的两侧、CREG 侧测量4.52V、 PVDD1/VBST 侧测量4.35V、我认为这在测量的 VBAT 为4.9V 时应该是可以的?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马斯:

    您能否分享一下您的硬件设置是什么样的?
    该 EVM 附带2个器件、请确保为每个器件选择不同的 I2C 地址、或者移除其中一个的电源(IOVDD、VDD、VBAT)跳线。 我们应单独检查每个器件。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    这是我的硬件设置:

    在开始测试之前、我已经断开器件2的电源。 但在从器件1移除电源并插入用于器件2电源(J1、J4和 J5)的跳线后、尝试为电路板供电时显然出现了完整的短路-进一步调查表明 VBAT2导致了短路。 因此、我的电路板可能一直被损坏。

    我还尝试使用与之前不同的 I2C 地址断开器件2的电源并再次为器件1供电。 现在、我至少必须从该器件读取温度和电压、但几分钟后、它返回到断电模式、并且没有响应。 似乎我最好的选择可能就是获得一个新的电路板?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的马斯:

    感谢您分享更多详细信息。

    VBAT 短接是不幸的;是的、我建议先更换 TAS2563子卡、如果它不起作用、您可能还必须更换 PPC3-EVM-MB (请注意 PPC3-EVM-MB 上的 VBAT 连接直接短接至子卡上的 VBAT)。

    此致、
    -Ivan Salazar
    应用工程师