主题中讨论的其他器件:PPC3-EVM-MB、 PP-SALB2-EVM、、 TAS2563
您好!
根据 https://www.ti.com/lit/an/slaa952/slaa952.pdf?ts=1679312072239、我将 TAS2563YBGEVM-DC 与 PPC3-EVM-MB 和 PP-SALB2-EVM 搭配使用。 通过 USB 和 PPC3连接到 EVM 似乎工作正常、 唯一的问题是我无法设置 TI USB Audio UAC2.0音频设备、因为它未显示为 Windows 声音设置/声音控制面板中的选项。 我怀疑此问题与 USB 音频驱动程序有关、至少这是它们在设备管理器中的显示方式(用黄色标记):

我还在连接 EVM 的情况下启动 PPC3时收到以下消息:

但我认为这与问题无关吗?
到目前为止、我已尝试以下方法来解决此问题:
1. 重新安装驱动程序和 PPC3
2..NET Framework 修复
3. SFC-SCANWOW cmd 中的命令(不为我执行任何操作)
4.安装 Microsoft Windows 操作系统更新
5.使用 Windows Key + R→appwiz.cpl 修复 Visual C++运行时
如果您知道可能解决此问题的方法、如果您对此提供任何帮助、我们将不胜感激。
此致、
垫