This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCM6240-Q1:如何为 PCM6240创建固件槽

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1249955/pcm6240-q1-how-to-create-the-firmware-bin-for-pcm6240

器件型号:PCM6240-Q1
主题中讨论的其他器件:TAS2558

您好、TI 工程师:

请帮助回答以下2个问题、谢谢!

  1. 当前项目使用 PCM6240 ADC、只能在 TI 官方网站上找到 PCM6260驱动程序。 PCM6240是否可以使用 PCM6260驱动程序? 如果可以使用、需要修改哪些差异?

  2. 从驱动程序代码的主分支下载 pcmdevice-linux-driver 时,工具实用程序将打开包含 tas2558和其他 PA 设备的设备列表。 在使用 PCM6260驱动程序时、我们需要生成一个用于配置寄存器的 bin 文件。 我们如何生成 pcm6240.bin 文件?

BR,

温谷

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    让我们设置一个 conf-call、或者我在办公室时给您打电话。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢、期待您的回复。