请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PCM6240-Q1 主题中讨论的其他器件:TAS2558
您好、TI 工程师:
请帮助回答以下2个问题、谢谢!
-
当前项目使用 PCM6240 ADC、只能在 TI 官方网站上找到 PCM6260驱动程序。 PCM6240是否可以使用 PCM6260驱动程序? 如果可以使用、需要修改哪些差异?
-
从驱动程序代码的主分支下载 pcmdevice-linux-driver 时,工具实用程序将打开包含 tas2558和其他 PA 设备的设备列表。 在使用 PCM6260驱动程序时、我们需要生成一个用于配置寄存器的 bin 文件。 我们如何生成 pcm6240.bin 文件?
BR,
温谷