您好!
我们在其中一个项目中使用了 TLV320ADC3101EVM-K、我们尝试通过 TI GUI 配置 PCM 和 TDM 模式、但与其他协议不同、我们找不到配置 PCM/TDM 协议的选项。
您能否告诉我们是否可以通过 TI GUI 配置上述协议?
如果不是、那么 对 TLV320ADC3101-K 使用上述模式有何选择。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我们在其中一个项目中使用了 TLV320ADC3101EVM-K、我们尝试通过 TI GUI 配置 PCM 和 TDM 模式、但与其他协议不同、我们找不到配置 PCM/TDM 协议的选项。
您能否告诉我们是否可以通过 TI GUI 配置上述协议?
如果不是、那么 对 TLV320ADC3101-K 使用上述模式有何选择。
Kiran,
您是指 TLV320ADC3101EVM-K 的替代 ADC 选项吗 ?
此致、
矿石
您好 Kiran:
此处 使用 P0_R27启用基于时隙的 DSP 模式:

用于在 ASI 总线上支持多个通道时隙的 TDM 模式 、可以使用 P0_R38、位 D0 =0来禁用基于时隙的通道分配、使用 P0_38、位 D0 = 1来启用基于时隙的通道分配。 您可以使用 Ch_Offset_1、P0_R28和 Ch_Offset_2、P0_R37来配置通道时隙。 在 10.3.6.2左平衡模式中查找有关此方面的更多详细信息。

要 使用 PCM 模式、您可以使用 P0_R81:ADC Digital 启用通道以支持数字麦克风。 使用 P0_R52和 DMCLK_GPIO2引脚并 使用 P0_R51配置 DMIN_GPIO1引脚:


使用 GUI 上的寄存器表来访问所有这些寄存器:

希望这能够提供帮助。
此致、
Ore.
您好!
感谢您的答复。 您可以帮助说明以下3项说明吗:
1) 1)我们是否需要先启用 DSP 模式才能使用 TDM 模式?
2) 2)对于哪些输入通道具有 "Ch_Offset_1"和"Ch_Offset_2"、请参阅(如 IN1L/IN2L?)
3) PCM 模式是否仅支持数字麦克风? 由于 I2S、LJ 和 RJ 等其他协议会从 模拟麦克风生成输出。
如有更多信息、请告诉我。