This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320ADC3101EVM-K:TLV320ADC3101EVM-K

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320ADC3101EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1245129/tlv320adc3101evm-k-tlv320adc3101evm-k

器件型号:TLV320ADC3101EVM-K

您好!

我们在其中一个项目中使用了 TLV320ADC3101EVM-K、我们尝试通过 TI GUI 配置 PCM 和 TDM 模式、但与其他协议不同、我们找不到配置 PCM/TDM 协议的选项。
您能否告诉我们是否可以通过 TI GUI 配置上述协议?

如果不是、那么 对 TLV320ADC3101-K 使用上述模式有何选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran,

    您是指 TLV320ADC3101EVM-K 的替代 ADC 选项吗 ?

    此致、

    矿石

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不可以、我们要使用 GUI 在 TLV ADC 上设置 PCM 和 TDM 模式。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kiran,  

    只是为了确认,它似乎你想使用一个数字麦克风与 TDM 总线?  

    此致、  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在下面附加了 TLV320ADCEVM GUI 的屏幕截图、您可以在这里看到可以配置 I2S、RJ、LJ。 但我们无法配置 PCB 和 TDM、您能为它提供帮助吗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关您的问题的更多详细信息、

    请允许我到星期三再就这个问题与你联系。 我将首先查看第10.6节中寄存器映射中的 ASI 总线配置。  

    此致、  

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能更新一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:

    此处 使用 P0_R27启用基于时隙的 DSP 模式:

    用于在 ASI 总线上支持多个通道时隙的 TDM 模式 、可以使用 P0_R38、位 D0 =0来禁用基于时隙的通道分配、使用 P0_38、位 D0 = 1来启用基于时隙的通道分配。  您可以使用 Ch_Offset_1、P0_R28和 Ch_Offset_2、P0_R37来配置通道时隙。 在 10.3.6.2左平衡模式中查找有关此方面的更多详细信息。

       

    要 使用 PCM 模式、您可以使用 P0_R81:ADC Digital 启用通道以支持数字麦克风。 使用 P0_R52和 DMCLK_GPIO2引脚并 使用 P0_R51配置 DMIN_GPIO1引脚:

     

    使用 GUI 上的寄存器表来访问所有这些寄存器:

    希望这能够提供帮助。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的答复。 您可以帮助说明以下3项说明吗:

    1) 1)我们是否需要先启用 DSP 模式才能使用 TDM 模式?

    2) 2)对于哪些输入通道具有 "Ch_Offset_1"和"Ch_Offset_2"、请参阅(如 IN1L/IN2L?)  

    3) PCM 模式是否仅支持数字麦克风?  由于 I2S、LJ 和 RJ 等其他协议会从 模拟麦克风生成输出。

    如有更多信息、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Kiran、

    1)是

    2)左右通道具有独立的偏移量。 那么 Ch_Offset_1和 Ch_Offset_2 分别指左通道偏移和右通道偏移。 表4中提供了有关如何为2个通道选择单端或差分输入的示例。  

    3)明天让我确认一下。

    此致、

    Ore.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kiran:

    问题3:

    3)是 PCM 模式支持数字麦克风输入。 当通过处理块生成数字输出时、输出通道也采用任何 I2S、LJ 和 RJ 协议。 这些协议不仅限于模拟输入。 请查看图10、直观地显示了数字和模拟输入的信号路径:

    此致、

    Ore.  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    只是为了确认、PCM 模式支持来自模拟麦克风的输入? 还是仅限于数字麦克风?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    否。 数字接口  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢。