This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5805M:用于音频处理的后置 EQ

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247390/tas5805m-post-eq-for-audio-processing

器件型号:TAS5805M

Post EQ 是否可用于进一步过滤音频信号、即 HP 或 LP 滤波器?

在之前的一个项目中、TI 中国告诉我们、不建议使用 Post EQ (也许是单精度数字与双精度?) 当我们在低频(<100Hz)下将 EQ 用于额外的 HP 滤波器以进一步保护扬声器时、这实际上是一种巧妙的技术、这会导致过多的本底噪声问题。 我们被指示不要将其用于"上述"目的、并引用了具有后 DRC 功能的更昂贵器件。

是否可以详细说明后 EQ 的使用? 有哪些限制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    您能详细说明具体情况吗?

    POST EQ 仅适用于独立模式。

    您能否详细解释如何将 EQ 用于额外的 HP 滤波器?

    您可以给我一些 PPC3或 I2C 配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅随附的 PPC 文件。 这是一种假设的设置。 这个概念是应用大量的增益用于低音增强。 但随着系统级别的增加、随着输出达到设定阈值的饱和、EQ 和升压的"HP"效应开始消失。

    因此其理念是在 DRC 之后放置一个 HP 滤波器、以产生最大电压 v 频率的上限。

    下面是需要回顾的一些测量值。 PPC 针对每个测量状态进行了两次快照

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您忘记提供  PPC 文件?

    红圈部分是否被后置 EQ 抑制?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我将 PPC3文件拖到文本中、并认为已上传;另外插入文件也没有成功。 看起来我可能在浏览器中遇到问题、因此下面的 wetransfer 链接适用于 PPC 文件:

    https://we.tl/t-mEhjEB7tNu

    由于后置 EQ、红色圆圈被抑制。 说明有何期望示例。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我无法 在公司中打开公共文件共享。

    您可以在回复中与我分享吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我想在本次聊天中发送文件的唯一方法是重新打包文件。 扩展名 ppc3始终被拒绝、但似乎.zip 为"确定" e2e.ti.com/.../Example_5F00_Post-EQ.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    后置 EQ 无法 产生最大电压 v 频率的上限。

    如果我们想要这个上限,我们可以让刚果民主共和国创造一个上限。

    但有时 DRC 无法 完全满足目的、因此后置 EQ 可进一步设置不同频带中信号的增益。

    增益不会影响信号音量、因此在图片的红圈中、所有低频信号都会被削弱。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我理解的"信号被削弱"-这是一个 HP 过滤器的重点。 我知道在非常低的输入电压下可能会有更大的 SNR。 问题在于 THD+N 大于预期以及噪声门效应。

    在测量的高输入电平-12~0dBFS 下、滤波器会引入显著的失真。 看起来它不仅会衰减已经压缩的信号。 只需查看40Hz 频率下的电平扫描、以-6dB 输入为例:10Vrms @ 5% vs 3Vrms @ 15% THD+N

    这是否是后 DRC EQ 的预期行为?

    或许为了更清楚地说明这种行为、附件是所有处理都关闭的结果。 我只使用 Amp Post EQ 块与正常 EQ 块在60Hz 下包含一个 HP 滤波器。 没有增益导致削波、并且 DRC/AGL 关闭。 HP 过滤器的行为明显存在巨大的对比度。

    e2e.ti.com/.../Example_5F00_Post-EQ-_2800_2_2900_.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    我明白你的意思。

    当滤波器中心频率降低或后置 EQ 滤波器的 Q 值增大时、 截断量化误差将增加。

    因此、我们不建议您 在低频下对 HP 滤波器使用 POST EQ。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、回到我的原始问题:

    Post EQ 的限制是什么?  
    常规 EQ 与 POST EQ 之间的区别是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    由于后 EQ 包含在 DRC 中、 其精度和资源均低于正常的 EQ。

    我们建议使用它来处理由 DRC 引起的非理想波形、而不是 普通的 EQ 功能。