This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好, 我正在开发音频设备 tas5825m。 。
我的音频源输入采样率 为192kHz。
在文档 SLAA786A 中 ,我看到 "处理流程1,2,4,8" 支持输入采样率192k。
我想设计... 输入 采样率 为 192kHz 而 输出采样率 仍为192kHz。
如何 通过 I2C ( 不使用 PPC3 GUI)进行配置 ?
此致、
您好!
我们建议使用 PPC3生成任何器件配置、然后导出生成的头文件。 这样可实现 DSP 寄存器的正确初始化序列和配置。 然后、可以导出所需的配置并通过 I2C 在所需的 SOC 中发送。
此致、
路易斯
你好、Luis
1.进程流的任何设置都在 PPC3软件中。 因此我们只能 使用 PPC3 来切换 每个 流程, 对吗?
我们现在没有 TAS5825M EVM。
我们希望 通过 I2C 将设置调整为"处理流程8 (辅助控制模式,2.0)。
你有什么建议吗?
此致、
您好
1. 过程流的任何设置都在 PPC3软件中。 因此,我们只能 使用 PPC3 来切换 每个 流程, 对吗?
这没问题。
我们希望 通过 I2C 将设置调整为"Process Flow 8 (keeping mode ,2.0)。
PPC3可以帮助您转储所有 I2C 代码。 请查找终端系统集成、选择将当前状态转储到头文件。 在格式中,你可以选择你需要的内容,然后点击转储到输出窗口,有你需要的所有代码。
尊敬的先生:
我的来源是192kHz/24bit 流。
现在,如果我没有修改任何设置(使用默认设置) , tas5825m 可以正常工作?
此致、
您好
很抱歉、默认情况下、TAS5825M 在192KHz 下无法很好地工作。