This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5825M:TAS5825M 配置/输入192kHz 输出192kHz/通过 I2C

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5825M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1247970/tas5825m-tas5825m-configure-input-192khz-output-192khz-through-i2c

器件型号:TAS5825M

您好,  我正在开发音频设备 tas5825m。 。

我的音频源输入采样率  为192kHz。

在文档 SLAA786A 中 ,我看到 "处理流程1,2,4,8"   支持输入采样率192k。

我想设计... 输入 采样率  为 192kHz 而 输出采样率   仍为192kHz。  

如何 通过 I2C ( 不使用 PPC3 GUI)进行配置  ?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们建议使用 PPC3生成任何器件配置、然后导出生成的头文件。 这样可实现 DSP 寄存器的正确初始化序列和配置。 然后、可以导出所需的配置并通过 I2C 在所需的 SOC 中发送。

    此致、
    路易斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Luis

    
    

    1.进程流的任何设置都在 PPC3软件中。 因此我们只能 使用  PPC3 来切换 每个 流程, 对吗?

    我们现在没有 TAS5825M EVM。   

    我们希望 通过 I2C 将设置调整为"处理流程8 (辅助控制模式,2.0)。

    你有什么建议吗?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    1. 过程流的任何设置都在 PPC3软件中。 因此,我们只能 使用  PPC3 来切换 每个 流程, 对吗?

    这没问题。

    我们希望 通过 I2C 将设置调整为"Process Flow 8 (keeping mode ,2.0)。

    PPC3可以帮助您转储所有 I2C 代码。 请查找终端系统集成、选择将当前状态转储到头文件。 在格式中,你可以选择你需要的内容,然后点击转储到输出窗口,有你需要的所有代码。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    我的来源是192kHz/24bit 流。

    现在,如果我没有修改任何设置(使用默认设置) , tas5825m 可以正常工作?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

     很抱歉、默认情况下、TAS5825M 在192KHz 下无法很好地工作。