您好!
我正在寻找 TI 的音频放大器、立体声、大约20W、板载编解码器、我可以直接连接
HDA 数字音频信号。 具有可用的 Linux 驱动程序。
我不太熟悉数字音频标准、不知道 I2S 是否会与 HDA 等兼容。
希望 somenone 可以帮助:-)
标记
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在寻找 TI 的音频放大器、立体声、大约20W、板载编解码器、我可以直接连接
HDA 数字音频信号。 具有可用的 Linux 驱动程序。
我不太熟悉数字音频标准、不知道 I2S 是否会与 HDA 等兼容。
希望 somenone 可以帮助:-)
标记
Shadow、
感谢您的建议、TAS5805看起来非常有趣、但恐怕它无法处理 HDA 音频输入。 我在 E2E 上搜索过、发现了许多评论者、喜欢:
"我们所有的编解码器都有一个 PCM 数字音频接口、它具有不同的格式、如 I²S、LJ、RJ 或 TDM "、但不具有 HDA。
HDA 标准包括编解码器寄存器读取/写入操作、作为其与音频设备交互和配置其行为(不仅仅是处理纯音频数据)功能的一部分。 I2S 标准只专注于音频数据的传输,而不是控制底层编解码器的配置-这是 AI 揭示给我的:-)
Shadow、
我刚刚浏览过英特尔的"高清晰度音频规范"文档,对我来说,I2S 绝对不能与 HDA 信号集配合使用。 引用该文档:
"高保真音频(HD 音频)规范的主要目标是描述在 PC 环境中支持高品质音频的基础设施。 该规范包括控制器寄存器集的定义、物理链路描述、编解码器编程模型和编解码器架构组件。"
在 HDA 标准中、最多有15个输出和输入流、每个输入流包含多达16个通道、使用最简单的一条输出线路。
数据帧结构与 I2S 或 TDM 中的完全不同、因此在没有胶合逻辑的情况下、无法将普通旧版 I2S 编解码器连接到 HDA 控制器。
您好,Mark
在 HDA 标准中,您最多有15个输出和输入流,每个输入流最多包含16个通道
TDM 输入将支持16个通道。
我对您现在要寻找什么有点困惑? 您是否在寻找可以将 HDA 清楚地写入为音频输入端口的器件? 恐怕对我来说很奇怪。 请在下面的链接中搜索? 所有音频相关产品都应该能够在此链接中找到。
https://www.ti.com/audio-ic/converters/overview.html
另外、请尽量以您正在寻找的产品为例。 只有从您提供的描述中、不同的人会有不同的理解。
Shadow、
可能我写的内容不够清楚、但现在我可以这样总结:
我当时(现在仍在)正在寻找具有内置 HDA 编解码器的 D 类音频放大器。 我不确定具有 内置 I²S 编解码器的放大器是否会
HDA 输入信号、但现在我(想)知道了:
-没有带内置 HDA 编解码器的扬声器音频放大器,我可以直接连接到某个 HDA 源,
-编解码器设计为与 I²S、LJ、RJ 或 TDM 工作,不会解码 HDA 输入信号。
我必须将 HDA 编解码器、以 ALC272为例、与多种 D 类普通扬声器放大器之一组合在一起。
这一次是不是很好? :-)