This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 是否有 TI's 编解码器+音频放大器组合 IC 准备好与 HDA 数字音频信号和 Linux 驱动程序一起使用?

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1251688/is-there-ti-s-codec-audio-amplifier-combo-ic-ready-to-work-with-hda-digital-audio-signal-and-with-linux-driver-available

主题中讨论的其他器件:TAS5805

您好!

我正在寻找 TI 的音频放大器、立体声、大约20W、板载编解码器、我可以直接连接

 HDA 数字音频信号。 具有可用的 Linux 驱动程序。

我不太熟悉数字音频标准、不知道 I2S 是否会与 HDA 等兼容。

希望 somenone 可以帮助:-)

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对不起,快速的手指:有人,不是 someNone,将工作不会 wotk :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark

    根据您的描述、使用 TAS5805/5825是没有问题的。 我们还有适用于 TAS5805的 Linux 驱动程序代码。 您可以尝试在以前的 E2E 中搜索它

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的建议、TAS5805看起来非常有趣、但恐怕它无法处理 HDA 音频输入。 我在 E2E 上搜索过、发现了许多评论者、喜欢:

    "我们所有的编解码器都有一个 PCM 数字音频接口、它具有不同的格式、如 I²S、LJ、RJ 或 TDM "、但不具有 HDA。

    HDA 标准包括编解码器寄存器读取/写入操作、作为其与音频设备交互和配置其行为(不仅仅是处理纯音频数据)功能的一部分。 I2S 标准只专注于音频数据的传输,而不是控制底层编解码器的配置-这是 AI 揭示给我的:-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark

    HDA 表示 高清音频、它不是音频端口的名称。 通常使用的 audido 端口是 I²S、LJ、RJ 或 TDM、它们都可以支持 HDA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    我刚刚浏览过英特尔的"高清晰度音频规范"文档,对我来说,I2S 绝对不能与 HDA 信号集配合使用。 引用该文档:  

    "高保真音频(HD 音频)规范的主要目标是描述在 PC 环境中支持高品质音频的基础设施。 该规范包括控制器寄存器集的定义、物理链路描述、编解码器编程模型和编解码器架构组件。"

    在 HDA 标准中、最多有15个输出和输入流、每个输入流包含多达16个通道、使用最简单的一条输出线路。
    数据帧结构与 I2S 或 TDM 中的完全不同、因此在没有胶合逻辑的情况下、无法将普通旧版 I2S 编解码器连接到 HDA 控制器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark

    在 HDA 标准中,您最多有15个输出和输入流,每个输入流最多包含16个通道

    TDM 输入将支持16个通道。

    我对您现在要寻找什么有点困惑? 您是否在寻找可以将 HDA 清楚地写入为音频输入端口的器件? 恐怕对我来说很奇怪。 请在下面的链接中搜索? 所有音频相关产品都应该能够在此链接中找到。

    https://www.ti.com/audio-ic/converters/overview.html

    另外、请尽量以您正在寻找的产品为例。 只有从您提供的描述中、不同的人会有不同的理解。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    可能我写的内容不够清楚、但现在我可以这样总结:

    我当时(现在仍在)正在寻找具有内置 HDA 编解码器的 D 类音频放大器。 我不确定具有 内置 I²S 编解码器的放大器是否会
    HDA 输入信号、但现在我(想)知道了:

    -没有带内置 HDA 编解码器的扬声器音频放大器,我可以直接连接到某个 HDA 源,
    -编解码器设计为与  I²S、LJ、RJ 或 TDM 工作,不会解码 HDA 输入信号。

    我必须将 HDA 编解码器、以 ALC272为例、与多种 D 类普通扬声器放大器之一组合在一起。
    这一次是不是很好? :-)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Mark

      我认为我们之间唯一的区分是这个"HDA 编解码器"、很抱歉、没有可以以此名称推荐的器件。 您能举个例子吗? 任何制造商生产的器件都可以、我只想确定我们需要使用什么输入端口。 那么您可以向您推荐该解决方案。