This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA6304-Q1:200KHz 20MHz 60MHz 100MHz 200MHz 下的 EMC 问题

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA6304-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1253356/tpa6304-q1-emc-issue-in-200khz-20mhz-60mhz-100mhz-200mhz

器件型号:TPA6304-Q1

团队成员

客户在 Ford 项目中使用 TPA6304-Q1、但无法通过 EMC 测试使用建议的设计、以下是一些问题:

1. 当输出级中没有过冲和振铃时、20MHz 60MHz 100MHz 200MHz 频率下会出现 EMC 问题、原因是什么? 如何解决该问题?

2.客户在 Iveco 测试 EMC 时、在放大器通电后可以测试200kHz 的 辐射、放大器是直接产生200kHz 辐射还是由直流/直流电源引起?

这是 EMC 测试波形:

 在输出级添加磁珠后可以解决 EMC 问题、但在一段时间内会导致过流问题。

当我测试6304的输出级时、波形良好、没有任何过冲和振铃。

谢谢!   

此致

7月27日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joe

      我想问一下我们测试 EMC 的标准是什么、显然它与大多数客户会使用的 CISPR25不同? 您能告诉我们此标准的序列号吗? 我们可以对此进行一些研究。

      为了解决您的问题、从20MHz 到60MHz 的频率主要来自开关频率的高阶元件。 对于这个领域,你可以考虑的一些方法: 1. 使用更好的屏蔽电感器、并尽可能保持电感器和连接器之间的距离、同时屏蔽您的连接器。 2.保持 PCB 上的 LC 滤波器环路尽可能小。 3.使 PVDD 去耦电容靠近器件的 PVDD/GND 引脚。

     对于100MHz、它可能来自输出电缆。 我们是否将10nF 电容器放置得非常靠近 PCB 上的连接器? 这将有所帮助。

     对于200MHz、在您的波形中、它没有超过标准、对吗? 如果客户发现任何噪声、则它们只可能是开关行为的过冲和下冲所致。 如有必要、可添加缓冲器。  

     要测试过冲/下冲、您需要注意以下文档中所述的方法。 此外、它们仅在启动输出功率时出现、在空闲状态下找不到任何内容。  

    e2e.ti.com/.../Voltage-Spike-Measurement-Technique-and-Specification.pdf 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高阴影

    我在这篇文章中附加了该标准、该标准由 ford.e2e.ti.com/.../_8F797972_EMC_0768C651_.pdf 创建

    对于20M 60M 和100M、我会与客户一起检查设计。


    Unknown 说:
    当我测试6304的输出级时、波形良好、没有任何过冲和振铃。

    对于 200MHz 之间的两个 EMC 点、其中一个低于200m、另一个高于200m、起初我认为这可能是由过冲和振铃引起的。 但您可以看到测试图、 输出级几乎没有过冲和振铃、测试遵循文档说明、但无论如何、该范围内的 EMI 不是很高。

     

    Unknown 说:
    2. 当客户在 Iveco 中测试 EMC 时,在放大器通电后可以测试200kHz 的辐射,放大器会直接产生200kHz 辐射还是可能由直流/直流电源引起?

    放大器是否会导致200kHz EMC 问题? 我认为这可能与电源有关。

    谢谢!

    此致  

    7月28日

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Joe

     我检查了我们这边的结果、在200MHz 时效果更好。 下图是4*1W 条件下的测试,4欧姆负载。 由于没有捕获到明显的过冲、200Hz 时确实应该是干净的。 有些布局可能会略微影响此区域、例如 LC 滤波器环路以及 PVDD 去耦电容器的位置。 我们可以检查是否可以优化。