团队成员
客户在 Ford 项目中使用 TPA6304-Q1、但无法通过 EMC 测试使用建议的设计、以下是一些问题:
1. 当输出级中没有过冲和振铃时、20MHz 60MHz 100MHz 200MHz 频率下会出现 EMC 问题、原因是什么? 如何解决该问题?
2.客户在 Iveco 测试 EMC 时、在放大器通电后可以测试200kHz 的 辐射、放大器是直接产生200kHz 辐射还是由直流/直流电源引起?
这是 EMC 测试波形:

在输出级添加磁珠后可以解决 EMC 问题、但在一段时间内会导致过流问题。

当我测试6304的输出级时、波形良好、没有任何过冲和振铃。

谢谢!
此致
乔
7月27日