This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3100:单声道 D 类断电状态期间的输出阻抗

Guru**** 2524460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1249803/tlv320aic3100-output-impedance-during-mono-class-d-powered-down-state

器件型号:TLV320AIC3100

您好!

我想确认的是、当输出断电时、D 类输出为高阻抗(页0、下面突出显示的寄存器37)。 由于 D 类放大器是半桥输出、且低于输出规格的泄漏电流非常低、因此我认为它肯定处于高阻抗状态、但我想确保这一点。

此致、

凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、驱动器在断电时处于高阻态。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    只是想问一个快速的跟进问题,而 Gentex 开发这个部分。

    对于音频编解码器 TLV320AIC3100IRHBR 具有耳机检测功能。  如果启用此功能、当针脚11上的信号指示正在使用耳机时、扬声器驱动器是否自动关闭?

    通读数据表后、看起来它只是在页0寄存器44中设置一个标志、该标志可以在 DOUT 或 GPIO1上输出、并且不会采取自动操作、更多的是依靠中断来触发系统管理器执行某些操作、但我想确定这一点。

    此致、

    凯文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    是的、正确。 它只是一个检测功能。 主机控制器中的进一步逻辑将需要轮询标志、然后命令编解码器将扬声器静音、以获得我们熟悉的自动静音功能。

    此致、
    J·麦克弗森