主题中讨论的其他器件: TAS6424
团队好!
我想知道 TDM 情况下 DSP 模式和 I2S 模式之间的差异。
目前、当我在 DSP 模式下播放48kHz/16bit/8ch 时、我只听噪声。
但是、当我将 SAP 控制寄存器(0x03)的输入格式从 DSP 模式更改为 I2S 模式时、我可以很好地聆听它。
我想知道它们之间有什么区别。
来看看图19。 TDM8音频数据格式(tas6424l-q1.pdf)、我可以看到 I2S/左对齐模式是如何工作的。
但在该图中看不到任何 DSP 模式图。
您能告诉我什么是 DSP 模式、并根据图19解释如何工作吗? TDM8音频数据格式?
谢谢。此致、
kW
================================
root@euto-v9-discovery:~# i2cdump -f -y 27 0x6a
未指定大小(使用字节数据访问)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00:0f 32 62 56 00 8f 8f 8f 8f 8f 01 01 00 00 00 00?2bV?????? ……
10:00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:00 00 01 14 00 40 21 0A 00 00 00 00 00 00@………………………………………………
30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
50:00 00 00 00 aa 00 00 00 00 00 00 00 12 32 f2 00 ...?... ?2?..
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.