This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424L-Q1:关于 SAP 控制中的 DSP 模式

Guru**** 2468460 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6424L-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1253608/tas6424l-q1-about-dsp-mode-in-sap-control

器件型号:TAS6424L-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS6424

团队好!  

我想知道 TDM 情况下 DSP 模式和 I2S 模式之间的差异。  

目前、当我在 DSP 模式下播放48kHz/16bit/8ch 时、我只听噪声。

但是、当我将 SAP 控制寄存器(0x03)的输入格式从 DSP 模式更改为 I2S 模式时、我可以很好地聆听它。

我想知道它们之间有什么区别。

来看看图19。 TDM8音频数据格式(tas6424l-q1.pdf)、我可以看到 I2S/左对齐模式是如何工作的。

但在该图中看不到任何 DSP 模式图。  

您能告诉我什么是 DSP 模式、并根据图19解释如何工作吗? TDM8音频数据格式?

谢谢。此致、

kW

================================

root@euto-v9-discovery:~# i2cdump -f -y 27 0x6a
未指定大小(使用字节数据访问)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f 0123456789abcdef
00:0f 32 62 56 00 8f 8f 8f 8f 8f 01 01 00 00 00 00?2bV?????? ……
10:00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
20:00 00 01 14 00 40 21 0A 00 00 00 00 00 00@………………………………………………
30:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
40:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
50:00 00 00 00 aa 00 00 00 00 00 00 00 12 32 f2 00 ...?... ?2?..
60:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
70:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
80:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
90:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
A0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
B0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
C0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
D0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
E0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.
F0:00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

      我想有一些奇怪的东西从你的描述。 我想谈谈我们使用的时钟比率。 如您所描述的 48kHz/16bit/8ch 所示、SCLK 频率 应该是6.144MHz。 我们能否使用示波器捕获 SCLK 和 FSYNC 并作为第一步测试其频率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

    我获得了捕获的屏幕截图。  

    但是,每当我尝试上传它在这个网站上,什么也没有发生。  

    是否有办法共享此屏幕截图?

    总之、BCLK 为6.144MHz、FSYNC 为48kHz。

    如果您不介意、您能告诉我为什么 未在图19中描述 DSP 模式吗?

    谢谢。此致、   

    kW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    是否有办法共享此屏幕截图?

    通常、将图片复制到此聊天对话框就可以了。

    如果您不介意,可以告诉我为什么 图19中的 DSP 模式没有描述吗?

    对于我们的器件、DSP 模式与 TDM 模式几乎没有区别、TDM 似乎更常用于音频信号。

    今天、我将使用 EVM 检查您的使用情况。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    请参阅随附的截屏文件、它是截屏。

    此致

    J·金

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Joey、您好

      我测试的结果与你身边相同。 我认为这是此器件的一个问题。 通过我的测试、有一些权变措施、请在寄存器0x03中继续选择 I2S 模式、并将位4设置为1、该位应该能够正常工作。 这意味着将0x54设置到寄存器0x03中。  

      很抱歉你的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好。  

    感谢您分享测试结果。

    然后、如果要播放48/32/8、是否需要将 TAS6424设置为 I2S 模式和32位 TDM 插槽大小?

    换句话说、将0x44设置到寄存器0x03?

    谢谢。此致、

    kW

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    高 KW

    如果要播放48/32/8,是否需要将 TAS6424设置为 I2S 模式和32位 TDM 插槽大小?

    我也测试了这个条件、没有问题。 将 0x44设置到寄存器0x03就可以了。