Other Parts Discussed in Thread: TAS5352A, TAS5508C, TAS5558, TAS5548
主题中讨论的其他器件: TAS5508、 TAS5558、 TAS5548、TAS5352A
我们使用 TAS5508C 并测量了通道之间的延迟。 我们使用了不同的芯片、它们都显示了相同的结果。
我们可以测量到通道1和4以及通道1和8之间的延迟为2、7us。 信道1、2、3、5、6、7之间没有延迟。
tas5508中的通道间延迟设置为0。 所有通道均配置为默认值。
我们尝试了 tas5508中的不同信号处理配置、例如通过输出混频器将相同的输入信号发送到输出、我们怀疑来自 PWM 部分的延迟
对于 TAS5508A、PWM 部分中的通道3、4、7和8有一个采样延迟(如芯片勘误表中所述)、该延迟在 TAS5508C 中仍然存在(通道的双二阶被配置为默认实现一个采样延迟)。
您是否知道此延迟、您能否确认此行为?