This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5508C:在 PWM 部分中输出通道4和8是否存在延迟?

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS5352A, TAS5508C, TAS5558, TAS5548

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252407/tas5508c-delay-in-output-channels-4-and-8-from-the-pwm-section

器件型号:TAS5508C
主题中讨论的其他器件: TAS5508TAS5558TAS5548、TAS5352A

我们使用 TAS5508C 并测量了通道之间的延迟。 我们使用了不同的芯片、它们都显示了相同的结果。

我们可以测量到通道1和4以及通道1和8之间的延迟为2、7us。 信道1、2、3、5、6、7之间没有延迟。

tas5508中的通道间延迟设置为0。 所有通道均配置为默认值。

我们尝试了 tas5508中的不同信号处理配置、例如通过输出混频器将相同的输入信号发送到输出、我们怀疑来自 PWM 部分的延迟

对于 TAS5508A、PWM 部分中的通道3、4、7和8有一个采样延迟(如芯片勘误表中所述)、该延迟在 TAS5508C 中仍然存在(通道的双二阶被配置为默认实现一个采样延迟)。

您是否知道此延迟、您能否确认此行为?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    BTW。 使用的采样率为48kHz。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    TAS5508C 针对所有 TAS5508x 和 TAS5518x 提供了勘误更正。  

    因此、 勘误表 不适用于 TAS5508C。

    TAS5508C 年龄太大、我们无法提供全面的数据来支持它。 很抱歉。

    如果通道1和4与通道1和8之间的延迟为2.7us (不是2us 和7us)?

    如果延迟为2.7us、PWM fre 为384khz/352.8khz、则可能是 一个上采样周期的延迟。

    如果您确定通道1具有延迟、则可以使用 BQ 或  通道间延迟 进行补偿。

    我们建议您使用一些像 TAS5548/TAS5558这样的新放大器来代替 TAS5508C。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你的回复。

    延迟的通道为4和8、延迟约为2.7us。

    双二阶滤波器不适用、48kHz 时可能的最小延迟约为20us。 通道间延迟也不合适、因为它不够高、大约为1us。 我们已经尝试过。

    最后、我们在 TAS5508之前使用 fir 滤波器实现子采样延迟、从而补偿延迟。

    我们只是想检查您是否可以确认芯片的行为。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     Donny 请病假、他将检查是否还有 EVM 来检查此行为。  

     您能帮助确认如何测试此延迟吗? 是否有一些波形可以显示给我们? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是测量的屏幕截图:

    所有8个通道都获得相同的信号、10kHz Sinus。 在我们的硬件中、TAS5508C PWM 输出转至4 TAS5352A 放大器。 所有8个输出通道均采用同等设计。 与连接到差分输出的扬声器不同,连接3,9Ohm 电阻器。 测量是在我们硬件的输出引脚上完成的。

    ´s 确保它不受所用器件公差的影响、在不同的硬件电路板上进行了测量。

    TAS5508具有默认配置、但所有通道的通道间延迟为0。

    CH1连接到通道1

    CH2连接到通道4

    CH3连接到通道5

    CH4连接到通道8

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  

     谢谢你。

     遗憾的是,我们仍然没有找到任何文件来证明这一点。 我们会等待 Donny 回到办公室、如果可能的话、检查一下是否进行了一些测试。