大家好!
我将 TAS5720A-Q1 (软件控制)与我的控制器相连。
您能解释一下 TAS5720A-Q1的这些引脚吗?
用途/配置(数字 IO 的计时器)
LRCK
SDIN
MCLK
SCLK
I2C (SDA、SCL ).
从 TAS5720A-Q1发送和接收数据的这些信号的序列。
如何配置控制器外设的这些引脚、使其能够与 TAS5720A-Q1通信?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好!
我将 TAS5720A-Q1 (软件控制)与我的控制器相连。
您能解释一下 TAS5720A-Q1的这些引脚吗?
用途/配置(数字 IO 的计时器)
LRCK
SDIN
MCLK
SCLK
I2C (SDA、SCL ).
从 TAS5720A-Q1发送和接收数据的这些信号的序列。
如何配置控制器外设的这些引脚、使其能够与 TAS5720A-Q1通信?
尊敬的 Rahul:
如果您的控制器没有 I2S 接口、您需要联系为您的控制器提供位注意事项的供应商或团队、了解如何对 I2S 进行位通信、因为这是一个标准音频协议、我们在数据表中对其进行了定义。
此外、您可以观看称为音频串行接口格式的视频"音频性能"下的 TI 高精度实验室视频。 https://www.ti.com/video/series/audio-fundamentals.html
此致、
路易斯
大家好,我要与 TAS5720A- Q1EVM 电路板通信。 MCLK、SCLK、LRCK、SDIN 引脚功能未实现。
我只想 使用控制器的 I2C 引脚与 TAS5720 EVM 板进行通信。
TAS5720地址 为0x6C。 我正在发送写入音量命令、但从 EVM 获得 NACK (软件中的第一条命令)。
请查看下面的快照。
我的 I2S 时钟 为100kHz。
要将 EVM 用作软件控制、是否需要进行任何配置?