This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781EVM:如何使用 TAS2781"PWM_CTRL"函数工作

Guru**** 2508625 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1252594/tas2781evm-how-to-use-tas2781-pwm_ctrl-function-work

主题中讨论的其他器件:TAS2781EVM

您好,先生

我们希望使用 PWM_CTRL 函数来控制 EVB 上的外部升压。 我们将 TAS2781EVM 初始化并键入以下命令之后。

W 70 00 00 #Page 0x00
W 70 7A 20 #电源控制

W 70 00 00 #Page 0x00
W 70 6A 05 #LVS_RTH

然后将输入从0dB 调整为-40dB。

但我们没有在数据表中看到 PWM_CTRL 引脚上具有占空比的信号。

尽管我们删除了 R6拉高1K 寄存器。

您能帮助确定操作方法吗?

------------------------------------------------------- 下面的数据表------------------------------------------------------------------

启用后、该控制器会在 PWM_CTRL 引脚上生成一个占空比与扬声器峰值电压成比例的信号。 使用外部 RC 滤波器、信号将转换为模拟电压、并可用于控制具有反馈输入的升压转换器。
下图显示了 PWM_CTRL 引脚如何连接到外部升压控制 RC 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我建议您首先使用 PPC3 GUI 来配置 H 类升压。  

    有一个应用手册介绍了此特性的功能和配置。  https://www.ti.com/lit/an/sloa326/sloa326.pdf 

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    我按照你提供的链接中的步骤,如下图所示,但我没有看到任何品种在 PVDDH ,它始终保持12V。  

    我忽略了其他什么步骤?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    您能分享一幅清晰的 EVM 图像吗? 我想检查跳线是否配置正确。

    此外、 默认情况下 PWM_CTRL 引脚为开漏引脚、因此移除 R6可能是 PVDD 卡在12V 的原因。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    即使我将 R6粘回到 EVM 上、在 输入修整(-40dB 至0dB)之后仍然没有看到 PVDDH 变为高电平/低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生  

    你有 什么建议吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我认为需要 R6是因为输出是漏极开路、您是否对其进行了测试?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生  

    是的、根据前面的讨论、我已将 R6安装回 EVM、 在 输入修整(-40dB 至0dB)后、我仍然看不到 PVDDH 变为高电平/低电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    我需要在实验室中对其进行设置。 我可以将我的 ppc3文件和电路板设置的图像共享给您。 我明天可以测试一下。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生  

    感谢您的帮助、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    附件是启用了 H 类升压功能的2781 ppc3文件、我已验证它能在我的 EVM 上正常工作。  

    还包括我的跳线设置图像、

    e2e.ti.com/.../Class_2D00_H_2D00_enabled.ppc3

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon。  

    我已尝试添加图像、但 E2E 有一些问题、我检查了您的跳线图像、它们是相同的。 您能否测试文件并告诉我您是否成功?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生
    我在 PPC3中实现了您的文件"Class-H-ENABLED .ppc3"、但在输入修整(-40dB 至0dB)后 PVDDH 未变为高电平/低电平。

    下面是我的步骤。
    1.将"Class-H-enabled.ppc3"导入到 PPC3接口中、如图所示。
    2.测量了 J10和 J7处的 PVDDH。
    3.将输入电平从-40dB 插入0dB 后、如果 PVDDH 电压能够从5V 变为12V、则观察该电压。
    但结果是、我看到 PVDD= 11.61V/12.56V 在输入电平-15dB 和-14dB 之间变化。
    您能向我展示一下您的操作步骤吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    我刚刚进行了检查、导入.ppc3文件时显示它不会保留具有外部 H 类设置的"器件控制"设置。  

    您能否进入"Device Control"面板、然后向下滚动到"H 类"并打开该功能? 这将启用该功能。

    此致、

    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    感谢您的帮助、我可以看到结果。