Other Parts Discussed in Thread: TAS2781EVM
您好,先生
我们希望使用 PWM_CTRL 函数来控制 EVB 上的外部升压。 我们将 TAS2781EVM 初始化并键入以下命令之后。
W 70 00 00 #Page 0x00
W 70 7A 20 #电源控制
W 70 00 00 #Page 0x00
W 70 6A 05 #LVS_RTH
然后将输入从0dB 调整为-40dB。
但我们没有在数据表中看到 PWM_CTRL 引脚上具有占空比的信号。
尽管我们删除了 R6拉高1K 寄存器。
您能帮助确定操作方法吗?
------------------------------------------------------- 下面的数据表------------------------------------------------------------------
启用后、该控制器会在 PWM_CTRL 引脚上生成一个占空比与扬声器峰值电压成比例的信号。 使用外部 RC 滤波器、信号将转换为模拟电压、并可用于控制具有反馈输入的升压转换器。
下图显示了 PWM_CTRL 引脚如何连接到外部升压控制 RC 网络。