This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2781:TAS2781:环回信号澄清问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1255416/tas2781-tas2781-loopback-signal-clarification-question

器件型号:TAS2781

您好,先生

我们想回顾回送信号、但发现了这里的问题。

我们发现"音频输入"信号电平与输入信号不同-24dB、"音频输出"信号电平始终 保持在-9dB、直到我们将输入增至-16dB、  "音频输出"信号 电平变为-10dB。

内部是否有增益限制(音频输入和音频输出信号)? 我们如何才能释放限制?

是否应该期望数字输入=数字输出而没有任何 SmartAmp、EQ 和 DRC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    "音频输入"是到扬声器保护块的音频输入、它位于音频增强块之后、因此"音频输入"数据会受到 EQ、DRC 等的影响(而不是扬声器保护)

    DSP 余量为30dB、因此在进入音频增强块之前、音频数据会下降30dB。 (以允许提升偶数0dBFS 信号。) 30dB 的功率将在扬声器保护后再增加。

    "音频输入"=(输入音频)+(-30dB)+(来自音频增强的增益)

    "音频输出"=" 音频输入"+(30dB)+(来自扬声器保护的增益)

    禁用所有块、例如器件处于 ROM 模式。 那么是的、输入音频=输出音频

    如果您还有其他问题、请告诉我\

    此致、Arthur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生


    "音频输入"=(输入音频)+(-30dB)+(来自音频增强的增益)

    "音频输出"="音频输入"+(30dB)+(来自扬声器保护的增益)

    根据公式,我之前的评论的情况意味着(从音频增强的增益)= 6dB,(从扬声器保护的增益)限制在-9dB?

    您能向我展示如何关闭除回送功能之外的所有块吗?
    我想了解"输入音频"="音频输入"="音频输出"(这与您提到的"输入音频=输出音频"是否相同?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    是的、扬声器保护应用-9dB 增益听起来很合理。 您是否从音量控制、EQ 或 DRC 扩展应用了正增益?

    当输入音频=音频输入=音频输出时、无法同时传输"音频输入"和"音频输出"。 但是、当器件 DSP 被禁用时、可以传输未处理的音频数据。  

    为此、您需要使用"Device Control"面板。 选择要处于 ROM 模式的器件、进入"高级模式"、然后将发送器配置为在插槽0中包含音频数据、然后按"应用"

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    按照你的步骤、我无法记录来自数字输出的任何信号。


    最初、我想在通过 DSP 后回顾该信号。

    但当我完成 TDM"音频输出"信号设置后、环回信号很奇怪、因此我想确认输入到 TAS2781中的输入信号。

    但是、当我确认 TAS2781发出的"音频输入"信号时、它不同于输入单信号。

    让我重复一遍我的问题。

    我的请求是、我想查看通过 DSP 的环回信号与输入信号相同。

    然后、我可以在此基础上调节 EQ 和 DRC。

    我怎样才能做到这一点?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    启用 DSP 时不可能完全禁用扬声器保护、  

    因此、您应检查"音频输入"、并将其放大30dB。 此外、确保禁用所有调优块并将音量控制设置为0dB。

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生


    "音频输入"=(输入音频)+(-30dB)+(来自音频增强的增益)

    关于上面的公式,如果我们不能绕过-30dB,我们可以禁用"从音频增强增益"? 怎么做?

    因为我们看到"音频输入"和"输入音频"只有-24dB 的差异、那意味着"通过音频增强获得增益"有+6dB?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、

    "来自 音频增强的增益"是"音频处理"面板中的功能应用的任何增益、例如 EQ、DRC 或音量控制。默认情况下、PPC3中的这些增益将为0dB。 是否可以尝试使用尚未更改的新 ppc3文件?

    我刚刚在 EVM 上对其进行了测试、发现了预期的结果。 输入音频为0dBFS 时的"音频输入"电平- 30dB、  

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    这是默认测量值、如下所示(左侧)。 使用默认设置时、我确实测量了-30dB、但数据中存在一些损耗。

    因此我将发送器偏移从1更改为0、数据正常(右侧)、级别为-24dB。 您可以确认一下吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Simon、  

    这对我来说确实很合理。 1位移位相当于6dB。 本质上、通过将 TX 偏移设置为0位、电平将增加6dB。 不过、它确实看起来某些数据被丢弃、

    您能否确认、在窗口中为 EVM 选择的 FS 和 CHANNELS 为48kHz 和8个通道? 另外、请仔细检查您正在用于录制的软件。

    此致、
    亚瑟