This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS5822MEVM:TAS5822技术问题

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1255285/tas5822mevm-tas5822-technical-issue

器件型号:TAS5822MEVM

大家好、

我的客户遇到了 与 TAS5822EVM 相关的一些问题。

如果它们更改 EQ/DRC 或立即更改输入电平、TAS 5822将受到保护、即 SPEAKER OUT 和 Sdout NO SIGNAL。

配置2.1。

您对此有什么建议吗?

此致、

欧内斯特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 欧内斯特。

     

    您能否请客户提供相关的.ppc3文件和详细的 AMP 配置(PVDD 电压、负载阻抗、输出功率等)。

    Br.

    魏秋。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wei Qiu:

    请访问: e2e.ti.com/.../2_2D00_08_2D00_2023-DRC-_2D00_5dB-55Hz-15dB.ppc3

    PVDD:24V
    负载:4欧姆

    DRC:60Wrms

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ernest

    如果他们立即更改 eq/DRC 或更改输入电平,[/报价]

    关于这一变更、您能更具体一点吗? 从技术上讲、不建议在播放期间更改 EQ/DRC。 对于每个参数、都需要更改多个寄存器才能实现正确更改。 更改每个寄存器都需要时间。 在此过程中、您可能会得到奇怪的输出。 我认为 OC 发生在客户方面。 您可以检查故障寄存器0x70到0x74以验证。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shadow、

    感谢您的快速响应! 即使客户未更改 EQ/DRC、TAS5822仍会保护事件。 请问我们如何检查寄存器0x70和0x74? 对此、您有何指导方针?

    再次感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 欧内斯特。

    您可以使用 Direct I2C 函数读取寄存器:

    然后键入以下代码:

    W 58 00 00 00

    W 58 7f 00

    W 58 00 00 #输入 book0 page0

    R 58 70 05 #read 寄存器0x70、0x71、0x72、0x73、0x74

    最后、单击"执行"

    Br.

    魏秋。