This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6424E-Q1:逐步淘汰设置

Guru**** 2468460 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1257348/tas6424e-q1-phase-out-setting

器件型号:TAS6424E-Q1

您好!  

如何检查逐步淘汰设置是否从硬件端起作用? 我们是否可以通过输出的 PWM 波形来检查它? 如以下所示、我测量了 CH2和 CH3 PWM 波形、如何知道 是否可以设置出相? 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    相位设置针对通道间的 PWM 相位。  这不会改变音频信号相位。  您可以使用示波器轻松地测量此情况、并在 x 表示通道的位置测量 OutxP 引脚。  

    此致、
    S·格雷格

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Scott、您好!

    感谢您的回复! 我还不是很清楚这一点、正如我用红线标记的下面的波形所示、这意味着不同通道之间的相位偏移? 谢谢!

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您看的是正确的。

    此致、
    S·格雷格