This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3263:非使用模拟 I/O 引脚连接

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1258626/tlv320aic3263-non-use-analog-i-o-pin-connection

器件型号:TLV320AIC3263

尊敬的先生/女士:

在我的客户原理图上、我不使用输入信号 IN1L/AUX1、IN1R/AUX2、IN3L、IN3R、IN4L 和 IN4R。

如果所有引脚都悬空、那么没有问题? 我不确定它们是否能通过软件完全禁用。 或者、您是否建议将下拉电阻连接到它们以避免可能的干扰?

对于输出引脚、我不使用扬声器输出(RECP、RECM、SPKP 和 SPKM)、您是否建议将它们连接至与相应扬声器电阻值相等的电阻器(分别为8Ω 和32Ω)?

如果不使用 LOL 和 LOR 或 HPL 和 HPR、您建议我如何连接它们? 悬空左侧还是下拉?

此致、

Jorge Brenes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    对于输入引脚、我们建议使用0.47uF 电容器将未使用的输入交流耦合到 GND。 可以在软件中禁用输入、但为了改善噪声性能、输入以交流耦合方式连接到 GND。

    所有输出引脚可保持悬空。 不需要负载。 也可以在软件中断开这些输出。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、Jeff!

    关于 MICBIAS 引脚、是否有必要将其连接到我要使用的输入?

    由谁来设置编解码器输入和输出的电压将是 IOVDD、我对吗? 示例:如果我为 IOVDD 引脚提供3.3V 电平、则模拟输入信号应为3.3V、输出应为3.3V。

    此致、  

    Jorge Brenes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    只有在使用驻极体电容麦克风或其他需要电源电压的麦克风时、才需要 MICBIAS。 如果您使用的是行源、则没有必要这样做。

    IOVDD 设置器件的数字逻辑电平。 它不会对模拟输入或输出产生任何影响。  应用参考指南中的第2.11节 描述了每个电源的作用。

    此致、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:  

    我假设我的模拟输入和输出电平应该为1.8V、因为建议的模拟电源电压为1.8V (用于确认)。

    我是否可以假设这些阻抗值是我需要与麦克风和扬声器耦合的输出阻抗?

    如果您能向我推荐一种适用于 MCLK 的方法、我将不胜感激。 我知道 ASI 配置意味着晶体和振荡器的组合、但我不理解在 EVM 中实现的方法。

    是否有寄存器可用于查看 TLV320AIC3263状态?

    此致、  

    Jorge Brenes。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorge:

    模拟输入和输出没有所谓的"电平"、而是满量程电压、这是 ADC/DAC 允许的最大电压。 对于部分配置、可以在电气特性表中找到这些满量程值。  

    您共享的阻抗是扬声器/耳机/线路输出的负载阻抗。 它们与麦克风输入无关。

    EVM 针对 MCLK 采用了卷积方法、因为它必须支持 USB 连接和采样率转换。 我不会将其用作示例。 只是、您只需要一个低抖动时钟源。 这可以来自如您所说的晶体/振荡器、也可以来自主机控制器/系统的任何主器件。

    此致、
    J·麦克弗森