This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3109EVM-K:TLV320AIC3109EVM-K

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3109EVM-K

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1251840/tlv320aic3109evm-k-tlv320aic3109evm-k

器件型号:TLV320AIC3109EVM-K

尊敬的先生:

我们已订购并收到评估板 TLV320AIC3109EVM-K。

此评估板的 TI 用户指南涉及两个 供应器件:TLV320AIC3109EVM 和 USB-MODEVM 接口板。 最后、我们使用的是 AC-MODEVM (LPA001A)板、而不是 USB-MODEVM。

EVM 不与 PC 通信

请及时提供帮助。

BR, Mark Y. Electronic Engineer.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    感谢您与我们联系。  

    为了说明、 USB-MODEVM 接口板已停产、并且正在由 AC-MODEVM (LPA001A)更换。 这些文档 往往会滞后到所有 USB-MODEVM 的存货耗尽。  AC-MODEVM (LPA001A)+ AIC3109EVM 组合正确。  

    首先、我们检查 EVM 套件是否处于开箱即用状态正确。 请在插入 EVM 后发送电路板图片和器件管理器的屏幕截图。  

    很抱歉给您带来不便。

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请查看附件:

    Br、

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  
    感谢您的电路板图片。  

    根据图片、它看起来是正确的。 我继续评论。 请告诉我您正在使用哪个版本的 Windows。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    请参阅以下内容:

     Windows 10 Pro 版

    版本22H2

    安装于        2021年2月2日

    操作系统版本              19045.3208

    体验        Windows Feature Experience Pack 1000.19041.1000.0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    感谢您提供更多信息。

    EVM 上的所有内容看起来都处于正确的初始状态、并且操作系统似乎正在识别 EVM。  您能否与插入的器件分享更清晰的画面? 我想看看状态 LED 是否亮起。  

    通过"EVM 不与 PC 通信"、您是指 GUI 不会连接、还是其他问题?

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    预设模式(快速启动)不起作用。 当选择预设模式或通过 CLI 写入寄存器时、刷新后、所有寄存器上的寄存器始终显示为0。

     

    e2e.ti.com/.../picturesForTI.docx

    Br、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:  

    由于 GUI 显示"总线错误"指示灯、这意味着 I2C 写入未被确认。

    我建议监控 EVM 上的 I2C 总线、以查看数据包是否得到确认。

    此外、请将 J4跳线安装到 IOVDD - 3.3V 位置。  

    此致!
    安德鲁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andrew、您好!

    在 J4到3V3的连接后、电路板正在工作、我们可以在耳机上听到 WAV 文件。

    我们可以看到寄存器值、并且可以刷新它们。

    有时它无法正常工作、我们需要关闭电路板或 GUI。

    是否 即将提供该电路板的用户指南?

    Br、

    标记。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mark:

    似乎 USB 数据连接可能会断开。 确保您的连接安全。 另请查看是否是由不同的 USB 电缆或不同的机器导致的问题。

    AC-MODEVM 的设计师在下周不在办公室。 我可以了解我们是否为此电路板计划了用户指南。

    谢谢!
    J·麦克弗森