主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254
您好!
我一直使用 TLV320AIC3254编解码器和评估板。 我一直在尝试了解其功能以及如何使用控制软件和 PurePath 等提供的工具。 在进行探索时、我注意到低频出现了一些意外行为。
要进行基本测试、 我只需从 HPL 和 HPR 获取信号并将其馈送到输入端子 IN2_L 和 IN2_R、采样频率为44.1kHz、从而设置硬件。
下面显示了使用的基本 PurePath 方框图。 
这里的想法是查看从 DAC 传递到 ADC 的信号与通过处理器间通信块直接从 I2S_IN 传递到 I2S_OUT 的信号的比较结果。
我的输出和输入配置分别如下所示(注意:在通过 I2C 命令文件工具下载并运行 PurePath 后推入该配置。 我还确保没有寄存器写入发生冲突)。
输出:

输入: 
然后、我在我的 PC 上通过 USB 在2分钟的时间内以0.3V 的振幅通过评估硬件、以从100Hz 至3000Hz 的频率扫描、然后将其记录在我的 PC 上、在左右通道上捕获以下信号。 
您可以看到、信号中的电压波动很大、而在较低频率下波动更严重、我无法说明这种波动情况。 我还介绍了连接到 DAC 和 ADC 的抽取器和内插滤波器的频率响应、它们直到大约22kHz 时才应该出现任何衰减。
我希望将此硬件用于需要处理这个较低频带的语音通信系统。
我希望有人能告诉我、这种行为是否符合预期、以及是否有办法减轻低频下的波动。
如果能够提供任何帮助,将不胜感激。
如果您需要我澄清或补充任何内容、请告诉我。
此致、
布莱克