This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC3254EVM-K:EVM 硬件在低频时出现问题

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC3254

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1259113/tlv320aic3254evm-k-issue-with-evm-hardware-at-low-frequencies

器件型号:TLV320AIC3254EVM-K
主题中讨论的其他器件:TLV320AIC3254

您好!

我一直使用 TLV320AIC3254编解码器和评估板。 我一直在尝试了解其功能以及如何使用控制软件和 PurePath 等提供的工具。 在进行探索时、我注意到低频出现了一些意外行为。

要进行基本测试、 我只需从 HPL 和 HPR 获取信号并将其馈送到输入端子 IN2_L 和 IN2_R、采样频率为44.1kHz、从而设置硬件。


 下面显示了使用的基本 PurePath 方框图。



这里的想法是查看从 DAC 传递到 ADC 的信号与通过处理器间通信块直接从 I2S_IN 传递到 I2S_OUT 的信号的比较结果。


我的输出和输入配置分别如下所示(注意:在通过 I2C 命令文件工具下载并运行 PurePath 后推入该配置。 我还确保没有寄存器写入发生冲突)。

输出:


输入:



然后、我在我的 PC 上通过 USB 在2分钟的时间内以0.3V 的振幅通过评估硬件、以从100Hz 至3000Hz 的频率扫描、然后将其记录在我的 PC 上、在左右通道上捕获以下信号。



您可以看到、信号中的电压波动很大、而在较低频率下波动更严重、我无法说明这种波动情况。 我还介绍了连接到 DAC 和 ADC 的抽取器和内插滤波器的频率响应、它们直到大约22kHz 时才应该出现任何衰减。

我希望将此硬件用于需要处理这个较低频带的语音通信系统。

我希望有人能告诉我、这种行为是否符合预期、以及是否有办法减轻低频下的波动。

如果能够提供任何帮助,将不胜感激。

如果您需要我澄清或补充任何内容、请告诉我。

此致、  
布莱克


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    我不知道为什么存在"数据系数"块(反之亦然)、因为它们对于您尝试执行的操作不是必需的。 这是有原因吗?

    我建议保存一份过程流程副本、并从非常简单的 I2S 输入->处理器间-> I2S 输出开始、尝试缩小问题可能来自哪里的范围。

    同时、我建议从流程中完全删除 DSP、并使用专用处理块和环回来查看问题是出在别处、还是看起来跟随 DSP。

    请告诉我这些测试步骤是如何执行的、
    J·麦克弗森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    感谢您的回复、它帮助我找出了问题所在。

    系数到数据块的原因是、在某些文档中、它提到任何未使用的端口都可以连接到数据系数或数据到系数、其值为0。 如您所说、删除它们似乎没有产生影响。

    使用您提到的简化模型进行进一步调查后、我发现问题是由名为"Enable Audio Enhancements (启用音频增强)"的窗口设置引起的、如下所示、该设置似乎试图取消某些频率。



    在取消勾选此项并执行我在原始帖子中提到的相同测试后、我不再看到低频时的奇怪行为。

    此致、
    布莱克