This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] OPA1632:单端到差分转换

Guru**** 2466550 points
Other Parts Discussed in Thread: OPA1632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1260841/opa1632-single-end-to-differential-converting

器件型号:OPA1632

你(们)好
我们使用 OPA1632将单端信号转换为差分信号、下面是 请注意、V_input 被施加到运算放大器的 Vin-引脚上。

预发布版本。 注释 SLOA054、    ,  第10页、我们从公式(11)-(15)中知道、  
VOD = VID = 0 - V_输入
VOUT+= 1.3 + 0.5*VID =1.3 - 0.5*V_INPUT 。
VOUT-= 1.3 - 0.5 * VID =1.3 + 0.5*V_输入。

出于某种原因、我需要将 V_input 连接到 Vin+(pin.8)并将 AGND 连接到 Vin-(pin1)、 我认为上面公式中标记有红色的+/-符号将被颠倒。 对吧?

VOD = VID = +  V_输入
VOUT+= 1.3 + 0.5*VID =1.3  + 0.5*V_INPUT 。
VOUT-= 1.3 - 0.5 * VID =1.3 - 0.5 * V_INPUT。

除了这个差异、如果我这么做的话、对电路性能有任何其它影响吗?  谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

     是的、您是正确的、如果您按照如下所示交换输入  

     红色标记的+/-符号也会发生如下变化

    VOD = VID = V_INPUT。
    VOUT+= 1.3  + 0.5*VID =1.3 + 0.5*V_INPUT 。
    VOUT-= 1.3  - 0.5 * VID =1.3  - 0.5 * V_INPUT。

    除此之外、它不会改变任何电路性能。

    此致

    阿南特