你(们)好
我们使用 OPA1632将单端信号转换为差分信号、下面是 请注意、V_input 被施加到运算放大器的 Vin-引脚上。

预发布版本。 注释 SLOA054、
, 第10页、我们从公式(11)-(15)中知道、
VOD = VID = 0 - V_输入
VOUT+= 1.3 + 0.5*VID =1.3 - 0.5*V_INPUT 。
VOUT-= 1.3 - 0.5 * VID =1.3 + 0.5*V_输入。
出于某种原因、我需要将 V_input 连接到 Vin+(pin.8)并将 AGND 连接到 Vin-(pin1)、 我认为上面公式中标记有红色的+/-符号将被颠倒。 对吧?
VOD = VID = + V_输入
VOUT+= 1.3 + 0.5*VID =1.3 + 0.5*V_INPUT 。
VOUT-= 1.3 - 0.5 * VID =1.3 - 0.5 * V_INPUT。
除了这个差异、如果我这么做的话、对电路性能有任何其它影响吗? 谢谢!