This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV320AIC1110:侧音/DTMD 音调功能是否可以禁用

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV320AIC1110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1256411/tlv320aic1110-whether-sidetone-dtmd-tone-function-are-possible-to-disable-or-not

器件型号:TLV320AIC1110

您好!  

问题1: 是否可以禁用侧音功能?

问题2. 是否可以禁用 DTMD 音调功能? 或者、如果没有推送声、它是否不起作用?

问题3: 声音检测功能:是否有基于呼叫过程中声压检测的启动/停止功能?

问题4: 我想以 μ-law 格式了解满量程电压:0dBm0和3.14dBm0下是否有任何有关各自电压值的信息?

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    Q1:此位启用/禁用侧音。

    Q2:由输出模块控制 DTMF。

    Q3:此器件没有语音检测功能。

    Q4:请见数据表输出参数。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:   

    Q1:此位启用/禁用侧音。

    是否可以通过设置功率控制寄存器中的侧音使能位来禁用侧音功能?
    根据数据表、当 PWRUPSEL = 1 (默认模式)时、侧音使能位= 1 (侧音静音)。
    此外、鉴于"将 PCM 编解码器用作通用 PCM 编解码器"、它指出已启用侧音、增益=-12dB。
    基于此、我们担心无法禁用功能本身、只有静音=-12dB。

    Q2:通过输出模块控制 DTMF。

    要禁用 DTMF 音调功能、REG (04)和(05)中的所有位必须设置为"0"。 我的理解是否正确?

     

    我还想进一步了解以下情况。

    问题5.
    我想知道有关 MSM7732A-01和 TLV320AIC1110的以下信息。 在接收到的信号输入的相同电平下、模拟输出电压值存在差异。 在相同水平的模拟输入下、发送信号的 PCM 数据水平的差异。 细节如下:-最初、我们认为这些差异是由发射增益和接收增益的差异决定的。

    ・接收增益→MSM7732A-01:-3dB、TLV320AIC1110:-4dB
    ・传输增益→MSM7732A-01:0dB、TLV320AIC1110:29.5dB

    考虑此处的输出电压电平、是否可以理解以下内容?例如、即使在模拟输出期间将 TLV320AIC1110的接收 PGA 增益控制设置为"1001"、但音量差异也会由单端和差分之间的电压电平差异导致?


    MSM7732A-01:1.3Vpp (=3.17dBm0)←请参阅 V_O1。
    TLV320AIC1110:1.925Vpp (3dB)←请参阅 P. 14已选择耳垫2。


    MSM7732A-01:3.0Vpp (=3.17dBm0)←参阅 V_O2
    TLV320AIC1110:4.54Vpp (3dB)←请参见选定的 P. 14 EAR1。

    MSM7732A-01数据表
    https://www.lapis-tech.com/en/data/datasheet-file_db/telecom/FEDL7732A-01-03.pdf

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题1:根据此寄存器设置、它仅使侧音静音。 启用时、增益默认设置为-12dB、但禁用/静音、它可能会将增益降低至-24dB。

    问题2:是的。

    Q5:是的、第14页上的数据使用不同的 RXPGA 进行测试、分别参阅注释10和11、因此两者之间的电平不同。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:   

    感谢你的帮助。

    即使在传输中将模拟输入设置为尽可能低、我相信23.5dB + 6dB = 29.5dB。 29.5dB 的噪声大约为29.85倍。 在这种情况下、可闻音量大约是原来的30倍、而声音要大得多。 这种理解是否正确? 此外、如果环回设置为启用、它是否会由侧音逐渐衰减? 我想将数据从 PCMIN 发送到 PCMOUT 上同音量的下一个器件、因此我想将"TX 滤波器和 PGA"设置为尽可能来回切换至0dB。

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、默认 TX 增益为29.5、最低 TX 增益设置如表2所示。

    环回路径中的增益设置应允许您将增益调整为0dB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:   

    感谢您的评论。

    环回路径中的增益设置应允许您将增益调整为0dB。

    问题6.
    反馈路径在 MIC Amplif1和2之后、因此我应将所有 PGA 黄色都设置为0dB。 执行此操作后、可将环回路径调整为0dB。 我的理解是否与您所说的相符?

    问题7.  
    问题在于、在发送时、模拟输入的声音大约为29.85倍(典型值)。 我希望在 PCMIN 上以相同的音量将数据传输到 PCMOUT 上的下一个器件、因此我希望来回循环的"TX 滤波器和 PGA"为0dB。 如果音量大约是30倍,在我看来,它听起来相当大,但它不是简单的 u 律格式,等等?
    由于它是对数缩展、对于较小的声音它是否变得更大、而对于最初较大的声音它是否变得更大?

    问题8.
    理解回送设置为启用时、声音由侧音逐渐衰减是正确的吗?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我正确理解您的上一个问题、您希望转至 PCMO 的电平为0dB、但2 MIC 增益过高、~30dB。 我建议使用回送调整路径增益、使用 TX 滤波器、RX 滤波器和 RX 音量等将其降低到0dB。 我认为启用环回后、声音会逐渐降低。 您能试一下吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:   

    根据您的回答、我知道使用 TX 滤波器、RX 滤波器、RX 音量等可以将 PCMO 降至0dB。
    您能否告诉我如何在输入端的增益设置为29.5dB 时、将 PCMIN 输入和 PCMOUT 设置为在同一音量下输出?我没有显示滤波器和音量增益设置分别应如何设置的图像。

    如果我执行上述操作、PCMOUT 最初的声音更大、然后使用回送逐渐变得越来越大、这是否正确? 如果我的理解是正确的、是否有办法可以使 PCMOUT 输出与一开始的 PCMIN 输入相同的音量?

    谢谢。

    科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    最初、由于 TX 增益中继承的增益、PCMOUT 将被增益、您可以将此 TX 增益降至其最低设置、但不能降至0dB。

    将根据 RX 路径中的增益/音量设置来调整 PCMIN 电平。

    如果启用了环回、则此 PCMIN 信号将返回到输入侧、然后输出到 PCMOUT。

    因此、在  PCMOUT 和 PCMIN 之间的开始位置、增益/体积不相同。

    明白了吗?

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 pdjuandi:   

    我们正在考虑 μ 定律算法(使用对数的缩展算法)。 在这种情况下、当麦克风输入端的音频很小时、且当音频最初较大时、音量仅稍大一点时、麦克风放大器1和2的放大效果显著、这是否正确?

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    该算法会降低 DR、而不需要响度。

     μ 了有关 μ V-law 算法的更多信息:

    https://en.wikipedia.org/wiki/%CE%9C-law_algorithm

    此致。