This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS6421-Q1:SNR 信息

Guru**** 1127450 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS6421-Q1, TAS5720A-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262836/tas6421-q1-snr-information

器件型号:TAS6421-Q1
主题中讨论的其他器件: TAS5720A-Q1

您好、TI 专家。

我注意到、 TAS6421-Q1数据表不提供 SNR 信息。

我是否可以知道如何评估该参数?

我们想将 ITS 的 SNR 性能与 TAS5720A-Q1进行比较。

如果可能、请与我们分享您的评论。

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可根据 TAS6421-Q1数据表中的 Vnoise 规格计算 SNR。

    由于有4个增益、因此我们针对不同 PVDD 电压显示了4个噪声规格。  因此、根据 Vnoise 规格中给定的电源电压计算 RMS 下的最大输出电压。  然后取最大 RMS 电压除以 Vnoise。   

    例如:

    增益级别3处的 Vnoise 为67uV。  PVDD = 18Vdc 时的最大电压: Vrms = 0.7071 (PVDD)= 0.7071 (18)= 12.73Vrms。   这未将任何系统损耗考虑在内。  18Vdc 时的最佳信噪比( SNR)为:SNR = 20log (Vsignal/Vnoise)= 20log (12.73V/67uV)= 105.6dB。   

    您可以使用该方法计算其他三个 SNR。

    实际上、汽车系统设计人员关心的是无信号的噪声电压。  这是当信号不存在或静音时在扬声器中听到的。

    此致、
    S·格雷格