https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262836/tas6421-q1-snr-information
器件型号:TAS6421-Q1主题中讨论的其他器件: TAS5720A-Q1
您好、TI 专家。
我注意到、 TAS6421-Q1数据表不提供 SNR 信息。
我是否可以知道如何评估该参数?
我们想将 ITS 的 SNR 性能与 TAS5720A-Q1进行比较。
如果可能、请与我们分享您的评论。
谢谢你。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1262836/tas6421-q1-snr-information
器件型号:TAS6421-Q1您好、TI 专家。
我注意到、 TAS6421-Q1数据表不提供 SNR 信息。
我是否可以知道如何评估该参数?
我们想将 ITS 的 SNR 性能与 TAS5720A-Q1进行比较。
如果可能、请与我们分享您的评论。
谢谢你。
您好!
可根据 TAS6421-Q1数据表中的 Vnoise 规格计算 SNR。
由于有4个增益、因此我们针对不同 PVDD 电压显示了4个噪声规格。 因此、根据 Vnoise 规格中给定的电源电压计算 RMS 下的最大输出电压。 然后取最大 RMS 电压除以 Vnoise。
例如:
增益级别3处的 Vnoise 为67uV。 PVDD = 18Vdc 时的最大电压: Vrms = 0.7071 (PVDD)= 0.7071 (18)= 12.73Vrms。 这未将任何系统损耗考虑在内。 18Vdc 时的最佳信噪比( SNR)为:SNR = 20log (Vsignal/Vnoise)= 20log (12.73V/67uV)= 105.6dB。
您可以使用该方法计算其他三个 SNR。

实际上、汽车系统设计人员关心的是无信号的噪声电压。 这是当信号不存在或静音时在扬声器中听到的。
此致、
S·格雷格