This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPA3255:如何为 TPA3255 LC 滤波器选择电感器?

Guru**** 2510095 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1254018/tpa3255-how-to-select-the-inductor-for-the-tpa3255-lc-filter

器件型号:TPA3255

团队好,

  我要‘d 该 TT:https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1022718/tpa3255-q1-lc-filter-inductor-saturation

  我的应用与下图类似。 在我的应用中、PVDD 是24V。  

 L1和 L2的电流值应该是多少? 您能给我一些提示吗?

最大输出功率约为24*24/4(load)=144W 在我的应用中电感的实际电流约为144W/24V=6A,我在 LC 滤波器中只使用了两个电 感,而不是四个电感,所以我认为电感的速率/饱和电流应该大于2*6=12A。 我对吗?

期待您的回复! 谢谢。

祝您度过美好的一天!

Br、

李绍恩