请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPA3255 团队好,
我的应用与下图类似。 在我的应用中、PVDD 是24V。

L1和 L2的电流值应该是多少? 您能给我一些提示吗?
最大输出功率约为24*24/4(load)=144W 在我的应用中电感的实际电流约为144W/24V=6A,我在 LC 滤波器中只使用了两个电 感,而不是四个电感,所以我认为电感的速率/饱和电流应该大于2*6=12A。 我对吗?
期待您的回复! 谢谢。
祝您度过美好的一天!
Br、
李绍恩