This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TAS2562:tas2562设计审查

Guru**** 1646690 points
Other Parts Discussed in Thread: TAS2562, CC8530, TLV320ADC3101, TAS2563
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/audio-group/audio/f/audio-forum/1243028/tas2562-tas2562-design-review

器件型号:TAS2562
主题中讨论的其他器件: CC8530TLV320ADC3101TAS2563

我设计了一个使用两个 TAS2562放大器的电路板。 如果可能、我希望在订购电路板之前让专家审查设计的音频部分。 我不希望将该设计发布到公共论坛、因为我们打算使用该设计的产品尚未获得专利。 我曾尝试尽可能密切关注数据表、但我们希望使用4层电路板、因此这不是参考设计的完美复制。 它不会用于对音频质量至关重要的环境、因此它不需要达到完美、但我们仍希望保持尽可能高的质量。 主板还包含 CC8530和射频组件、但是我将请您通过 Simplelink 2.4GHz 设计审核单独审核该部分。 我的学位属于机械工程专业、因此我对电子产品没有太多经验、 非常感谢您提供任何建议、更正或建议。

谢谢!

奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还需要对设计中位于射频另一侧的音频部分进行审查。 它使用连接到 vesper vm1000麦克风的 tlv320adc3101。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    我会将您添加为朋友、我们可以通过电子邮件联系您进行设计审查。 我们的团队可以处理 TLV 和 TAS 审核

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    我已经尝试了私人消息,但我 没有听到任何回复。 您是否有首选的联系方式?

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:

    TAS2562的原理图看起来是正确的、我没有任何问题。  

    对于 ADC3101、建议通过一个0.47uF 电容器将未使用的模拟输入连接到 GND。  

    布局指南。 您可以共享.brd 文件吗? 我觉得使用光绘文件检查布局并不简单。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的回复。 我为您提供了两种设计的.brd 文件。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢奥斯汀,我有他们。 我明天会进行分析并提供反馈。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助。 我只想看看您在设计审查方面是否取得了任何进展。
    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    很抱歉我之前估计的时间不正确。 我发现自己很忙。 我明天会分享反馈。  

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    我只是再次检查一下审查的状态。 我知道你很忙,我不是很讨厌--我只是想确保它不会被遗忘。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    从我的角度来看,提醒是非常有帮助的,所以不觉得恼人.

    我尝试在 Allegro PCB 查看器中打开文件、但看到一些错误、说设计已损坏。  您能否共享 PDF 版本的 PCB 层? 这可能更便于查看和调试这些文件/工具。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    我只是要进行检查以确保您收到了带有新文件的 PM。 如果这些函数不起作用、请告诉我。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    是的、我收到了文件。 我发现同样的问题。 您是否可以尝试以 pdf 格式共享图层? 还是仅通过几张屏幕截图显示器件的相关布线情况?

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、

    我只确认你收到了布局的 PDF 文件。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、回过头来看看您关于通过 ADC3101的0.47uF 电容器将未使用的模拟输入接地的建议、您是意味着将引脚13上的 C1值更改为0.47uF、还是我需要也为引脚6、7、8和11添加电容器? 如果是后者,是否绝对必要呢? 我们的设计空间非常受限、如果不 扩大电路板尺寸、将很难为所有这些引脚增加布线。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Austin、我现在正在审查 pdf。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    感谢您的回复。 我只是检查一下你是否能够在审查中取得任何进展。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    我通过私人消息共享了布局评论。  

    去耦问题。 技术上建议使用0.47uF 电容器对每个未使用的输入进行去耦、然而、这只能带来很小的性能改进、通常对于专业音频应用来说、需要这种分离、但是对于通用用途、可以在软件中将输入保持悬空并禁用。 对于您的情况、我建议用0.47uF 替换去耦电容器。

    此致、
    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亚瑟

    感谢您发送编修。 我想我执行了您建议的所有更改、但由于电路板的射频侧存在错误、必须做更多改动。 我在数据表中遗漏了射频芯片不能有分离轨、因此我必须将放大器更改为 TAS2563以允许3.3V IOVDD。 由于我不得不完全返修接收器板并对发送器做一些更细微的更改、因此您需要再次查看板以仔细检查是否存在任何错误。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    我已收到您的文件。 我需要一些时间来提供一个完整的回顾。 我可以在本周分享我的笔记。  

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arthur、再次感谢您的所有帮助。 我只是想看看你是否找到时间在本周查看文件。 如果您需要我的帮助、请告诉我。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    我会在接下来的几天给我反馈、道歉

    此致、

    亚瑟  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arthur、您好!

    不用担心、非常感谢您的帮助。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    在这个响应中推出线程跟踪计时器。 我将在本周与您联系

    此致、

    亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阿瑟,我想检查,以确保你没有忘记的董事会审查。

    谢谢!

    奥斯汀

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Austin:  

    我没有忘记今天我会向您提供反馈、  

    此致、

    亚瑟